请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DLP5531Q1EVM 在上部计算机软件DLPC230控制程序中,支持哪些I2C连接设备?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在上部计算机软件DLPC230控制程序中,支持哪些I2C连接设备?

您好,SSS,
回答您的问题:
1)只有 CY7C6.5215万经测试与USB至I2C接口的DLP控制程序兼容。
2) TI已经构建了自己的内部验证硬件,其中包括CY7C6.5215万电路, 因此我们无法为该解决方案设计文件或硬件。 您可以联系Cypress Semiconductor以确定他们是否 有可供购买的基于CY7C6.5215万的接口设备。
3) DLP控制程序不支持TotalPhase USB至I2C设备。 您需要创建自己的用户界面才能使用此设备。 DLP控制程序仅支持TotalPhase的USB至SPI Cheetah适配器。