This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP5531Q1EVM:I2C器件

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1096578/dlp5531q1evm-i2c-device

部件号:DLP5531Q1EVM

在上部计算机软件DLPC230控制程序中,支持哪些I2C连接设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否推荐一些型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,SSS,

    DLP控制程序与 用于  I2C通信的CY7C6.5215万 Cypress USB串行设备兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.请问是只支持这种型号,还是支持所有相关系列?

    2.是否有USB到I2C设备可供购买?

    3.它是否支持总相设备?

    非常感谢您的回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,SSS,

    回答您的问题:

    1)只有 CY7C6.5215万经测试与USB至I2C接口的DLP控制程序兼容。

    2) TI已经构建了自己的内部验证硬件,其中包括CY7C6.5215万电路, 因此我们无法为该解决方案设计文件或硬件。  您可以联系Cypress Semiconductor以确定他们是否 有可供购买的基于CY7C6.5215万的接口设备。

    3) DLP控制程序不支持TotalPhase USB至I2C设备。 您需要创建自己的用户界面才能使用此设备。  DLP控制程序仅支持TotalPhase的USB至SPI Cheetah适配器。