Other Parts Discussed in Thread: DLP4500NIR
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
大家好,我对TI的NIR光谱仪有一些疑问。
- 移动纳米感应的EVM波长范围为900-1700nm。 本设备中是否有其它波长范围选项?
- 对于 DLP4500NIR, 以下哪项是波长范围的选项?
- 是否可以在反射模式下将DLP4500NIR与粉末样品配合使用?
提前感谢您的参与,
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DLP4500NIR
大家好,我对TI的NIR光谱仪有一些疑问。
提前感谢您的参与,
此致
您好Fabio,
欢迎来到DLP论坛,感谢您对DLP技术的关注。
DLP NIRscan Nano评估模块支持900 nm至1700nm波长。 此EVM 随附反射式照明头。
https://www.ti.com/tool/DLPNIRNANOEVM
我们的第三方合作伙伴InnoSpectra之一确实拥有扩展波长的产品。 支持的波长为1350 nm至 2150nm。 它们提供各种照明- 透射式,反射式和光纤。
http://www.inno-spectra.com/en/product_02
TI的DLPNIRScan EVM仅配置为透射式,并支持1350 nm至2490nm波长。
https://www.ti.com/tool/DLPNIRSCANEVM
此致,
Vivek