This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NIR光谱仪查询

Guru**** 2694245 points

Other Parts Discussed in Thread: DLP4500NIR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1094124/nir-spectrometer-queries

大家好,我对TI的NIR光谱仪有一些疑问。

  1. 移动纳米感应的EVM波长范围为900-1700nm。 本设备中是否有其它波长范围选项?
  2. 对于 DLP4500NIR, 以下哪项是波长范围的选项?
  3. 是否可以在反射模式下将DLP4500NIR与粉末样品配合使用?

提前感谢您的参与,

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Fabio,

    欢迎来到DLP论坛,感谢您对DLP技术的关注。

    DLP NIRscan Nano评估模块支持900 nm至1700nm波长。 此EVM 随附反射式照明头。

    https://www.ti.com/tool/DLPNIRNANOEVM

    我们的第三方合作伙伴InnoSpectra之一确实拥有扩展波长的产品。 支持的波长为1350 nm至 2150nm。 它们提供各种照明- 透射式,反射式和光纤。

     http://www.inno-spectra.com/en/product_02 

     TI的DLPNIRScan EVM仅配置为透射式,并支持1350 nm至2490nm波长。  

    https://www.ti.com/tool/DLPNIRSCANEVM

    此致,

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Vivek:

    非常感谢您的反馈。  

    我对你的答复完全满意。

    此致,
    Fábio。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabio,  

    感谢您的确认。 我们将立即关闭TT。  

    此致,

    Mayank