This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR2000EVM:具有DLPDLCR2000EVM的BeagleBone Industrial错误

Guru**** 1785650 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR2000EVM, DLP2000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1092827/dlpdlcr2000evm-beaglebone-industrial-with-dlpdlcr2000evm-error

部件号:DLPDLCR2000EVM
“线程: DLP2000”中讨论的其它部件

您好E2E:

我们的客户在使用BeagleBone Industrial和DLPDLCR2000EVM时遇到错误,以下是详细信息:

我在将dlp2000 EVM与BeagleBone Industrial配合使用时遇到问题。 按照这些 步骤操作,但我在最后一步看不到视频。
实际上,这种设计与BeagleBone Black兼容,但我使用BeagleBone Industrial,因为BeagleBone Black是不可缓存的。 我已经按照这些步骤执行了3次以上,但看不到视频。

我收到以下错误:

DO连接:无法连接到套接字
连接:没有这样的文件或目录
无法打开lirc支持。 您将无法使用遥控器。

正在播放NHD_test.mp4。
libavformat版本58.20 ................................................................100 (外部)
收割台版本58.12 不匹配100
检测到libavformat文件格式。
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0xb68d2340]未提供协议名称,无法确定输入是本地还是网络协议,不知道协议就无法以最佳方式配置缓冲区和访问模式
[lavf]流0:视频(h264),-vid 0
视频:[H264] 640x360 24bpp 30.000 fps 3600.5 kbps (439.5 千字节/秒)
vo:无法打开X11显示(:0)!
vo:无法打开X11显示(:0)!
vo:无法打开X11显示(:0)!

MPlayer被模块中的信号11中断:preinit_libvo
-MPlayer因CPU/FPU/RAM使用不当而崩溃。
使用--enable-debug重新编译MPlayer,然后执行'gdb'回溯和
拆卸。 详情请参阅DOCS/HTML/en/BUGREPORTS_HATE.html#BUGREPORTS_CRASH。
[ Debian中MPlayer的这一二进制文件目前是用编译的
'--enable-debug';调试符号位于软件包中
'播放器-dbgsym'。]


视频是否可以在屏幕上播放? (通过/失败/停止)(通过/失败/停止)和注释:测试通过
我还有一个关于DLP的画面显示的问题。 我想使用feh图像查看器显示图像,但我在以下方面遇到错误:

Debian@BeagleBone:~$ feh xyz.png
FEH警告:xyz.png不存在-正在跳过
FEH:未指定可加载图像。
有关详细的使用信息,请参阅'man feh'
我再次发送错误:

Debian@BeagleBone:~$ feh SlitPattern_5Slits_10SlitWidth_20SlitDistance.png
FEH错误:无法打开X显示。
非常感谢您的帮助。 谢谢你。

此致,
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carlo,您好!

    欢迎回到E2E论坛!

    上述错误出现在什么位置?

    我需要研究将BeagleBone Industrial与DLPDLCR2000EVM连接的可行性,并报告我的发现。

    此致,

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Austin,

    据我们的客户说,在运行演示代码后的这一阶段出现了问题,当他们键入最后一行时,他们收到了此错误。

    $ tar -xvf dlp_lightcrlfter-fp 1.0.19.tar.gz
    $ CD 1.0 19
    $ sudo python setup.py安装

    此致,
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Austin,

    此外,键入feh命令查看我在本线程中提到的图像时,会出现第二个问题。 键入以下命令时会出现此问题:
    Debian@BeagleBone:~$ feh SlitPattern_5Slits_10SlitWidth_20SlitDistance.png
    FEH错误:无法打开X显示。

    此致,
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carlo,您好!

    在向团队寻求更多信息后,我们已将DLPDLCR2000EVM仅与BeagleBone BLACK集成并进行了测试。 您需要将BeagleBone Industrial与BeagleBone Black进行比较,并采用以进行更改。 可能无法连接这些组件。 此配置超出了我们的正常使用情况,我们无法支持设置。

    感谢您的理解。

    此致,

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Austin,

    您能否分享您通过DLP测试和验证的BeagleBone黑色版本? 根据我们的客户,BeagleBone black有不同的版本,如Rev C,4G。 此外,DLP是否可以与任何版本的BeagleBone BLACK配合使用?

    我们的客户还要求您是否有机会测试使用BeagleBone BLACK的Feh图像查看器,或者您能否为正确使用BeagleBone BLACK和DLP的图像查看器提供任何建议?

    此致,
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carlo,您好!

    目前,我们正在内部使用BeagleBone Black Rev. C。 EVM用户指南 还提到了驱动程序与BeagleBone Green兼容。

    关于图像查看器, 此E2E帖子中的一位客户 有类似的疑问。 在这篇文章中,我的同事提到,任何允许将位图图像加载到帧缓冲区的软件都应该足够。 该POST还包含GitHub与源代码的链接,可用于通过EVM显示图像。 我建议使用.bmp文件代替压缩的.png文件进行测试。  

    此致,

    奥斯汀