This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3010:DLPC3478+DLPA2005+DLP3010,2005,闪3010闪存后,DLPC3478不工作,SPIO_CLK为无

Guru**** 656470 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3478, DLP3010LC
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1093584/dlp3010-dlpc3478-dlpa2005-dlp3010-after-flash-dlpc3478-no-work-spio_clk-is-none

部件号:DLP3010
主题中讨论的其他部件:DLPC3478

尊敬的,

我们在EVM上使用GUI刻录的闪存被焊接到测试板上。 闪存没有信号,VBIAS&VOFS电压为4.44V,VRST为400mV,SPIO_CLK没有时钟,DLPC3478不工作。 请您帮助分析原因或提供一些建议

闪存:W25Q32JVSSIQ;固件备份在EVM 板上;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Cooper,  

    当您说系统不工作时,您是否意味着墙上没有图像? 您是否能够建立沟通?

    此致,

    Mayank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mayank:

     SPIO_CLK为无,因此无通信。我无法下载闪存中的固件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Cooper,

    您能否确认控制器和SPI闪存设备之间是否保持电气连接?

    听起来似乎电源滑轨没有正常启动。 请详细说明对EVM所做的所有硬件修改。

    此致,

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电压轨(1.1V,1.8V,3.3V)和24MHz晶体已被测量为正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能及时回复吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sun

    感谢您检查和更新电源滑轨状态

    按照Austin的要求,您能否检查连接。

    另外,您能否详细说明所做的硬件更改(如果有)以获得进一步支持

    此致,

    Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Akhil:í a

    进行了测试,我将闪存移到了演示板上,并使用FPGA替换了演示板上的MCU,我手动拉了PROJ_ON高水平,结果是FPGA没有代码,原理图如下,我不知道它有什么问题, 请帮助我检查,非常感谢~

    e2e.ti.com/.../DLP_5F00_Flash.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,用户:

    我们的团队将在几天后回复您。

    此致,

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,请及时帮您解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的耐心等待。 团队几乎没有后备,我们正在赶超。

    此致,

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sun:  

    上述查询是否与以下查询中提到的硬件相同- https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/109.391万/dlp3010-dlp3010-dlp3010afqk-dlpc3478-dlpa2005-firmware</s>3010 3010301034782005

    此致,

    Mayank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在两个板上有两种现象,一种是RESETZ;的定期复位

    另一个是VRST/VOFS/VBIAS正常,但V6V 电压为0V, LS_CLK和LS_W/R数据没有信号,您可以帮助分析原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cooper,

    请确认系统是否具有正确的DMD? DLPC3478控制器只能与DLP3010LC DMD (DLP3010LCFQK)配合使用。

    www.ti.com/.../DLP3010LC

    固件检查是否有正确的芯片组组合,并确保它们在启动时连接。

    请确保您拥有正确/支持的芯片组组合。

    此致,

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,什么可能导致固件加载问题? 目前,VC_FLSH 24M晶体振荡器正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加项目,

    DMD是DLP3010AFQK,您的平均值不能与DLPC3478一起使用?必须是DLP3010LCFQK,RIGHT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库珀  

    是DLPC3478只能与DLP3010LC一起使用。 有关更多信息,请参阅以下常见问题解答- https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/92.3731万/faq-new-dmd-part-number-for-dlpc347x 

    此致,

    Mayank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Mayank:

    但我尝试在EVK演示板中使用DLP3010AFQK,它可以工作。  但我实际上在测试板中使用它,它不能工作,为什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我明白了;

    EVK中的固件版本可能为v 7  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库珀  

    我们现在将关闭该线程。  

    此致,

    Mayank