请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DLP4710EVM-LC 您好,
我正在寻找 EVK DLP4710-LC的设计资源
我们已经采购了2个Nos of DMD5530,并提供了设计的橡胶和阶梯文件,我们认为 DLP4710EVK-LC橡胶或原理图将可用,因此我们采购了2个编号
请提供 DLP4710EVK-LC详细信息的链接,如光光学组装步骤,EVK原理图和BOM,参考板以及EVK的zemax文件,以供参考光学设计
谢谢