This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 产品选择

Guru**** 656470 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC910, DLPC900, DLP6500FLQ, DLPLCR4500EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1095154/product-selection

线程中讨论的其他部件:DLPC910DLPC900DLP6500FLQDLPLCR4500EVM

您好,

你好。 我有一位客户对DMD有疑问。 请参阅下文  

我需要一个或两个DMD才能在我的光学设置中使用。  

所以,我在我的项目中使用了SLM,但现在由于极化交互,我需要与DMD合作。 我需要一个至少具有HD分辨率,像素大小约为8千分尺的DMD,并且能够进行与波长400-700 nm兼容的相位校正。

而且,我需要整个设备,比如它的连接器等等。 如果您有已描述的设备,则可以正常使用。 如果没有,我如何获得此类设备。  

我们已有一台设备来自贵公司,但其分辨率较低,型号名称是:"DLP LightCrAfter Evaluation Module"

我认为DLP6500型号与我的设置兼容,但我也需要通过控制器控制辐射。 如何使整个软件包在我的光学设置中使用DMD而不是SLM?

最后,所附文件与我们从贵公司获得的DMD相关。 我需要显示芯片和其余的封装。


此致,

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vincent,您好!

    高级光控产品组合中的DLP芯片专为此类应用而设计。  客户可以根据应用程序需求评估和选择适当的高级光控制EVM。 以下页面列出了可用的EVM:

    https://www.ti.com/dlp-chip/advanced-light-control/high-speed-visible/design-development.html

    这些EVM随附驱动电子器件,通常可以使用GUI进行控制,并具有输入接口选项。  

    能够进行相位校正,与波长400-700 nm兼容。

    请注意,DMD是空间光调制器,它们以像素级别对光强度进行模块。 它们不能改变/调制光相。

    此致,

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vivek,

    你好。 请参阅下面我们的客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    如您所知,我想订购DLP6500BFLQ芯片和控制器,以便与该芯片配合使用。 我看到了链路并检查了控制器,但显然这些控制器中没有一个与DLP6500BFLQ版本完全匹配。 请告诉我是否是这种情况,以及我们如何选择适合该芯片的控制器?

    此致,

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ray Vincent

    DLP6500FLQ DMD可由DLPC900或DLPC910控制

    DLPC900是一种视频输入控制器,通常用于3D Machine Vision和单个DMD 3D打印 应用

    DLPC910是一种高速位平面控制器,通常用于数字 直接成像(LDI)和多DMD 3D打印  应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Carey,

    你好。 请参阅下面我们的客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    我知道您的观点,但如何将其中一个控制器连接到计算机?
    另外,我想再次提到我在光学设置中真正需要的东西。 由于SLM的高昂价格以及与极化的交互作用,我决定与DMD一起完成我的项目的某些部分。 事实上,我想将已经由SLM分阶段校正的辐射投影到我工作的下一个步骤,使用DMD。 我要求使用全高清版本,因为干扰光束会以这种分辨率发射,并且DLPLCR4500EVM型号支持接近高清分辨率。

    此致,

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DLPC900控制器具有一个EVM,可通过TI.com https://www.ti.com/tool/DLPLCRC900EVM获取

    TI目前没有用于DLP6500FLQ的EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Carey,

    你好。 请参阅下面我们的客户对您的回复的另一个回复。 非常感谢。

    我认为在DLPC910中控制DLP6500FLQ会更好,因为我没有视频输入信息。  上面有关DLPC900 EVM的链接是否也适用于DLPC910,或者我们需要另一个兼容的EVM?

    最后,为了重申我使用DMD的目标,我希望再次说明我的项目目标,以便我们确信我们订购正确的仪器。 我想在DMD干扰计完成后通过投影获得衍射谱图,然后选择正确的衍射顺序并进行进一步的光学过程。 在与您进行一系列通信之后,我们开始执行此步骤,即DLP6500FLQ是受DLPC910/DLPC900和相关EVM控制的正确选择。

    请告诉我我们是否走对了。

    此致,

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Carey,

    你好。 我想跟进客户的最新查询。 非常感谢。

    此致,

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ray Vincent:  

    我们正在研究DLPC910 + DLP6500BFLQ芯片组的参考设计,但目前还没有可用的参考设计。 我们可以让您随时了解我们的设计进度,并希望在未来几个月内能够共享信息。

    如果客户想离线讨论详细信息,我们当然可以做到这一点。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户可以从其中一个DLP第三方合作伙伴处购买解决方案,这样做的速度更快。 Vialux提供 https://www.ti.com/tool/VIALUX-3P-SUPER-910 ,可与DLP6500BFLQ一起购买。

    设计中的TI EVM不支持模式流化,而无需客户添加Xilinx V707 EVM和某些FPGA固件