主题中讨论的其他部件:DLPC2607
尊敬的 菲利普·多洛:
我正在使用带有Beagle Bone black的DLPDLRC2000EVM。 根据您在本模块网站上非常好的教程,我可以使用此投影仪播放30帧电影。
我的目标是将电影的帧速率提高到每秒60帧。 请帮我解决这个问题吗?
我有一部60fps的电影在我的比格犬骨中,它的持续时间是13秒。 播放时,我可以在投影仪中看到视频,但我注意到它需要大约24秒。 基于这项实验 ,我注意到DLPC2607可能缓冲了我的帧,因此我的视频所用时间比实际持续时间长大约2倍。 当我看到Beagle骨骼分辨率时,它显示为640x360 32Hz,我认为这是DLPC2000 CAP覆盖的默认值。 (基于 DLPDLCR2000-00A0.DTS文件)
实际上,您能否为我说明一下,以便通过 DLPDLRC2000EVM获得60fps的能力,我该怎么办?
提前感谢您的帮助,
此致,
萨利赫