This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3478:相移模式

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3010EVM-LC, DLPC3478, DLPA2005
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1099012/dlpc3478-phase-shift-pattern

部件号:DLPC3478
主题中讨论的其他部件:DLP3010EVM-LCDLPA2005

您好,

我有带有dlpc3478的dlp3010evm-lc。 我正在进行边缘投影实验。 为此,我使用相位移模式。

通常的想法是,投影一个具有多个相位移的定期模式。 但如何从DLP 3010实现这一点?

首先,sin (omega-x),

然后,sin (omega-x+120度)

然后,sin (omega-x+240度)

但我如何从DLP中投影这些图案?

我对内部模式如何运作没有很好的想法?  但我阅读了用户指南文档文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我想上传以下附加的模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Akhilkrishna:

    感谢您提供此信息。 Danilo已将此信息复制到他们的线程中。 我将关闭此线程,以便将所有信息保存在一个位置。 我请求我们也将今后的所有对话都保持在这一思路上。

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    那么,我在哪里可以找到问题的答案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Akhilkrishna:

    本E2E帖子:DLP3010EVM-LC:如何在DLP3010EVM,DLPC3478和DLPA2005中设置内部模式

    是我保存所有这些信息的地方。 我给出了一些指示,以了解这是否是此项目所需的效果。

    此致,

    John