This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3010EVM-LC:如何在DLP3010EVM,DLPC3478和DLPA2005中设置内部模式

Guru**** 661510 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3010EVM-LC, DLPC3478
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1098812/dlp3010evm-lc-how-to-setup-internal-patterns-in-dlp3010evm-dlpc3478-and-dlpa2005

部件号:DLP3010EVM-LC
在“线程: DLPC3478”中讨论的其它部件

大家好,

我们希望就下面的客户咨询寻求您的帮助。

我想为3D测量生成相位移模式。 我知道它背后的理论。  
至少3种模式,我想投影相位差为120度? 这通常是如何工作的? 如何为此创建一维图案图像?  
附件是我想生成的一个彭定康。 请看一下。
此致,
达尼洛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Danilo,

    您是否计划使用内部模式进行此操作?

    您能否通过120度的相位移来阐明您的意思? 您是否要连续显示三幅图像,且曝光前,曝光和曝光后时间相等? 他们是否想要相同的基本图像,但需要向右移动左侧以获得偏移?

    此致,

    John  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    感谢您的回复。 这是我们客户的反馈。

    我会在这里详细解释我的问题。
     
    我有 带有 dlpc3478的dlp3010evm-lc。
     
    我正在 进行边缘 投影实验。 为此,我 使用相 位移模式。 所以我想把这些图案从DLP投影到对象表面。


    通常的想法是,投影一个具有多个相位移的定期模式。  

    首先,sin (omega-x),

    然后,sin (omega-x+120度)

    然后,sin (omega-x+240度)

    但我如何从DLP中投影这些图案?

      

    此致,

    达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Danilo,

    您是否可以在EVM上为我尝试一些操作,并告诉我是否需要这种行为?

    您是否可以尝试在光控GUI中使用内部模式。

    您可以按照所需的显示顺序,使用所需的三幅图像设置模式集。

    您可以设置您希望这些图案与一起显示的照明度和计时。 照明仅提供R/G/B颜色。

    您能否告诉我们,这是否能提供您想要的结果?

    此致,

    John