“线程: DLPA3005”中讨论的其他部件
你好
我对DLPA2005的VLED降压升压有疑问。
DLPA2005的数据表指出,LED正向电压最大为4.55V。
我想使用正向电压为8V的LED。
是否可以通过添加外部电路来使用它?
如果可能,请回答如何 设计电路。
此致,
Hyungsung。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我对DLPA2005的VLED降压升压有疑问。
DLPA2005的数据表指出,LED正向电压最大为4.55V。
我想使用正向电压为8V的LED。
是否可以通过添加外部电路来使用它?
如果可能,请回答如何 设计电路。
此致,
Hyungsung。
Hyungsung您好!
DLPA2005尚未验证为驱动外部电路,如上所述。 考虑到这一点,我不能推荐任何一种配置。
或者,我建议探索使用DLPA3005驱动更高的正向电压。 我听到了我们硬件团队的反馈。 他们已确认此管网上的反馈针脚和设备的额定电压高于8V,因此不应担心损坏反馈电路。
但是,在设计此高电压时,还应考虑其他因素。 一种是针对较高正向电压的固件。 选择正确的控制器后,通过选择DLPA3005_SeriesLED选项,可通过固件选择器工具获得这些选项。
最好在本次E2E论坛上讨论其他设计考虑事项。 为此,请接受我的朋友请求,以便我们可以开始直接消息对话。
此致,
奥斯汀