This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPA2005:有关VLED降压-升压的问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA2005, DLPA3005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1099582/dlpa2005-question-about-vled-buck-boost

部件号:DLPA2005
“线程: DLPA3005”中讨论的其他部件

你好

我对DLPA2005的VLED降压升压有疑问。

DLPA2005的数据表指出,LED正向电压最大为4.55V。
我想使用正向电压为8V的LED。
是否可以通过添加外部电路来使用它?
如果可能,请回答如何 设计电路。

此致,

Hyungsung。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,用户:

    感谢您对DLP技术的关注。

    我们将与内部团队进行讨论,并 在下周与您联系。

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hyungung您好!

    DLPA2005上的VLED信号的额定绝对最大电压为7V。 遗憾的是,DLA2005尚未经过测试,无法支持驱动LED的参考设计之外的电路。 但是 ,DLPA3005 专门设计用于为需要更多功率的LED驱动外部FET。 我建议您考虑使用DLPA3005替代DLPA2005。

    此致,

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    DLPA3005数据表中的LED阳极电压值最大为6.3V。

    如果外部电路增加了LED阳极电压,反馈电路中是否存在问题?

    谢谢!

    Hyungsung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hyungsung您好!

    我不认为这会引起问题,但我会与我们的团队讨论以确认。

    此致,

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Austin

    感谢您的回复。  

    请在下面与您的团队讨论。

    DLPA2005是否可以使用外部电源,如下所示?
    哪一种是可能的?

    此致,

    Hyungsung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hyungsung您好!

    DLPA2005尚未验证为驱动外部电路,如上所述。 考虑到这一点,我不能推荐任何一种配置。

    或者,我建议探索使用DLPA3005驱动更高的正向电压。 我听到了我们硬件团队的反馈。 他们已确认此管网上的反馈针脚和设备的额定电压高于8V,因此不应担心损坏反馈电路。

    但是,在设计此高电压时,还应考虑其他因素。 一种是针对较高正向电压的固件。 选择正确的控制器后,通过选择DLPA3005_SeriesLED选项,可通过固件选择器工具获得这些选项。

    最好在本次E2E论坛上讨论其他设计考虑事项。 为此,请接受我的朋友请求,以便我们可以开始直接消息对话。

    此致,

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我接受了您的朋友邀请并提出了一些问题。

    请检查

    此致,

    Hyungsung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hyungsung您好!

    我刚刚直接向您发送了一封邮件。 感谢您对本回复的耐心等待。

    由于我们正在其他地方继续我们的对话,我将结束这条E2E线。

    此致,

    奥斯汀