This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3478:DLPC3478固件仅加载第一部分

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3010, DLPA2005, TIDA-080003, DLPC3478, DLP3010LC
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1099859/dlpc3478-dlpc3478-firmware-loading-only-the-first-part

器件型号:DLPC3478
主题中讨论的其他器件:DLP3010DLPA2005TIDA-080003DLP3010LC

大家好、我们自己开发的 DLPC378+DLPA2005+DLP3010电路板现在具有与 TIDA-080003参考设计 W25Q32JVSSIQ 相同的闪存模型。 现在使用示波器进行测试表明、固件仅部分加载、DMD LS 通道和子通道根本没有数据。 测试结果如下:

1)电源:VCC=1.8V、VDD=1.1V、VCC_INTF=VCC_FLSH=3.3V、VOFFSET=10V、VBIAS=18V、 VRST=-14V、VLED=3.5V;

2) 2)晶体振荡器24M 开始振动、振幅和频率正常;

3) 3) DMD 和 LED 已连接;

4) 4)已在 EVM 上验证固件版本并可使用;

请帮助分析可能的原因、谢谢。

A. 自开发板的 SPI0_CSZ

B. EVM 的 SPI0_CSZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    欢迎访问 E2E 论坛、感谢您关注 DLP 技术!

    以上图表不一定表示固件映像内容。 这些线路的活动将根据在该点传输的数据而变化。

    如何将固件加载到您的电路板上? GUI 应指示已写入所有数据的验证。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sun、

    您的设计是否能够连接到光控制 GUI? 如果是、GUI 显示了哪些消息? 您是否使用 GUI 更新固件?

    您是否还可以轻松访问定制设计板上的 HOST_IRQ 和 RESETZ 信号? 如果可能、我们希望查看控制器的状态。 如果您保留 EVM 的 LED 设计、以帮助我们更好地了解情况。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    自开发的电路板无法连接到 GUI。

    固件的编程方法是焊接到 EVM 上、然后焊接到自开发板上。

    HOST_IRQ 的指示灯亮起且为高电平、RESETZ 的指示灯熄灭且为高电平。 PROJ_ON 指示灯亮起且为高电平。

    DMD_DEN_ARSTZ 和 DMD_LS_CLK DMD_LS_WDATA 无信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 DLPC3478连接到 FPGA 时、我是否需要注意什么? 它影响初始化。

    DMD_DEN_ARSTZ 始终为低电平。 同时、没有时钟信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sun、

    我对所提供的详细信息有一些疑问。

    您正在对 EVM 上的闪存进行编程、从 EVM 上拆焊闪存并将其焊接回定制设计中吗?

    EVM 和/或定制板上的指示灯是点亮还是点亮? 您之前提到的板上的灯是什么?

    在将固件移到定制设计之前、您是否测试其在 EVM 上是否正常工作?

    如果 HOST_IRQ 为高电平、PROJ_ON 为高电平、且 EVM 上的 RESETZ 为低电平、请尝试在 GUI 中再次将其刷写。 只需确保投影仪开关处于关闭位置、但 EVM 已连接到电源。  "Firmware"选项卡不需要投影 EVM 进行更新。 请告诉我们上述问题的答案。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能不能帮助我为什么  DMD_DEN_ARSTZ 始终 处于低电平并且没有 DMD_LS_CLK DMD_LS_WDATA 信号?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    如果 HOST_IRQ 未变为低电平、则上述响应中列出的信号将不起作用。 如果控制器无法正确初始化、则 DMD_DEN_ARSTZ 信号将保持低电平、并且 DMD 不会进行图形化。 不会向 DMD 发送任何图形数据。

    重点应是控制器无法引导的原因。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Okra、

    您能否澄清一下此设计使用的 DMD 是什么? DLP3010和 DLP3010LC 是不同的 DMD、上面列出了 DLP3010器件。  

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我,了旧型号 DLP3010 μ m、但它已在 EVM 上使用相同的 DMD 固件进行了验证。

    我认为它与固件没有关系。

    我现在想知道  DMD_DEN_ARSTZ 为何 始终处于低电平、有何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Okra、  

    您尝试在硬件上使用的固件版本是什么。  

    如果您使用 v8.x.x 固件- https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/923731/faq-new-dmd-part-number-for-dlpc347x、请参阅以下常见问题解答

    此致、

    梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    固件版本是0.05、可以使用。您能回答我的问题吗? "为什么  DMD_DEN_ARSTZ  始终处于低电平、影响是什么?"

    你能让同一个人回答我的问题?同一个问题不断地问我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    本文档在 此处介绍了控制器的上电顺序。 请查看第 PG 节。 58第9.3节。  

    当 RESETZ 被置为有效(低电平)时、这些信号也将为低电平。 我们只需确认 HOST_IRQ、RESETZ 和 PROJ_ON 的状态。 这将解释 DMD_DEN_ARSTZ 问题。

    您使用的是什么 EVM、您购买了哪一年、它的版本是什么、您可以发送一个指向它的链接吗? 我们需要详细的答案来研究兼容性问题。

    在定制设计中、您是否对 DMD 有更具体的信息? 您能否在背面发送 DMD 标记、或者是否有器件具体名称和购买日期的发票?

    我可以使用其他帐户关闭其他重复的线程吗?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    okra、  

    很抱歉、我错过了您之前的回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PROJ_ON 上拉后、RESETZ 为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    如有可能、请提供 John 要求并复制在此处的其他信息:

    您使用的是什么 EVM、您购买了哪一年、它的版本是什么、您可以发送一个指向它的链接吗? 我们需要详细的答案来研究兼容性问题。

    在定制设计中、您是否对 DMD 有更具体的信息? 您能否在背面发送 DMD 标记、或者是否有器件具体名称和购买日期的发票?

    此致、

    奥斯汀