主题中讨论的其他器件:DLP3010、 DLPA2005、 DLP3010LC
尊敬的 TI:
项目说明:DLPC3478-DLPA2005+DLP3010。 随附的文件为硬件原理图,请查看。 该软件已在 EVM 上成功验证。
问题描述: DLPC3478 无法正常初始化、HOST_IRQ 引脚的输出始终为高电平、 请帮助分析,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI:
项目说明:DLPC3478-DLPA2005+DLP3010。 随附的文件为硬件原理图,请查看。 该软件已在 EVM 上成功验证。
问题描述: DLPC3478 无法正常初始化、HOST_IRQ 引脚的输出始终为高电平、 请帮助分析,谢谢!
用户好!
是否可以使用 Pico 固件选择器将您的软件更新为 TI.com 上提供的最新版本?
您的电路板上是否还有 MSP430? 我只想确认一下、因为它不在原理图上。
您能否检查 DMD 失调电压、偏置电压和复位电压? 当设计已连接电源且器件正在尝试显示时、您能告诉我 HOST_IRQ、RESETZ 和 PROJ_ON 的状态吗? 所有 LED 是否物理连接到您的设计?
此致、
John
此链接是 几天前客户与 TI 之间的问题通信。 请将其用作参考
您好!
您能告诉我您编程的固件版本、但无法初始化系统吗?
v8.x.x 及更高版本的固件仅支持 DLPC3478+DLP3010LC 组合(DLP3478 + DLP3010将是无效组合)
如需更多信息、请参阅常见问题解答- https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/923731/faq-new-dmd-part-number-for-dlpc347x
此致、
梅扬克
您好、Mayank、
请查看 之前与 John McKnight 的对话 框,我已经描述了 DLPC3478 无法正常初始化的问题。
固件版本为0.05,已在 EVM 上验证固件版本并可使用;
我想知道该信号 DMA_DEN_ARSTZ 始终为低电平的可能原因。
用户好!
本文档在 此处介绍了控制器的上电顺序。 请查看第 PG 节。 58第9.3节。
当 RESETZ 被置为有效(低电平)时、这些信号也将为低电平。 我们只需确认 HOST_IRQ、RESETZ 和 PROJ_ON 的状态。
我确实想跟进 Mayank 的提问。 您能否确认您在设计中使用的 DMD?
您将什么 EVM 用作比较、您能否将我链接到该 EVM?
我们可能需要与您取得联系、以便将 FW 映像私密。
此致、
John
您好 Mayank,
我已经在 之前与 John McKnight 的沟通中回答了您的所有问题。 请查看。
请回顾 之前与 John McKnight 的对话。 谢谢!