This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3478:DLPC3478无法正常初始化

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3010, DLPC3478, DLP3010LC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1102661/dlpc3478-dlpc3478-unable-to-initialize-normally

器件型号:DLPC3478
主题中讨论的其他器件:DLP3010DLPA2005DLP3010LC

尊敬的 TI:

项目说明:DLPC3478-DLPA2005+DLP3010。 随附的文件为硬件原理图,请查看。  该软件已在 EVM 上成功验证。

问题描述: DLPC3478 无法正常初始化、HOST_IRQ 引脚的输出始终为高电平、 请帮助分析,谢谢!

 e2e.ti.com/.../DLPC3478.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    此设计是否能够 连接到用于 EVM 的 LC-GUI? 您如何为您的设计更新 FW? 您使用的是什么 GUI 和 FW 版本?

    您是否曾尝试在设计连接电源但未投影任何内容的情况下更新 FW?

    请给我们一些时间来查看原理图。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI、

    此设计无法连接到 LC-GUI、因为不添加 cypress 模块、 固件版本为0.05、 能够在 EVM 上工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    是否可以使用 Pico 固件选择器将您的软件更新为 TI.com 上提供的最新版本

    您的电路板上是否还有 MSP430? 我只想确认一下、因为它不在原理图上。  

    您能否检查 DMD 失调电压、偏置电压和复位电压? 当设计已连接电源且器件正在尝试显示时、您能告诉我 HOST_IRQ、RESETZ 和 PROJ_ON 的状态吗? 所有 LED 是否物理连接到您的设计?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI、

    软件无法更新、因为此硬件设计不受支持。

    该板上有使用 FPGA 的 MSP430。  

    当 PROJ_ON 被拉高时、引脚2变为高电平,HOST_IRQ 保持高电平。 DMD_DEN_ARSTZ 保持低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1099859/dlpc3478-dlpc3478-firmware-loading-only-the-first-part

    此链接是 几天前客户与 TI 之间的问题通信。 请将其用作参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我您编程的固件版本、但无法初始化系统吗?  

    v8.x.x 及更高版本的固件仅支持 DLPC3478+DLP3010LC 组合(DLP3478 + DLP3010将是无效组合)

    如需更多信息、请参阅常见问题解答- https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/923731/faq-new-dmd-part-number-for-dlpc347x

    此致、

    梅扬克

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、

    请查看 之前与  John McKnight 的对话 框,我已经描述了    DLPC3478 无法正常初始化的问题。

    固件版本为0.05,已在 EVM 上验证固件版本并可使用;

    我想知道该信号 DMA_DEN_ARSTZ 始终为低电平的可能原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    本文档在 此处介绍了控制器的上电顺序。 请查看第 PG 节。 58第9.3节。  

    当 RESETZ 被置为有效(低电平)时、这些信号也将为低电平。 我们只需确认 HOST_IRQ、RESETZ 和 PROJ_ON 的状态。

    我确实想跟进 Mayank 的提问。 您能否确认您在设计中使用的 DMD?

    您将什么 EVM 用作比较、您能否将我链接到该 EVM?

    我们可能需要与您取得联系、以便将 FW 映像私密。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mayank,

    我已经在 之前与 John McKnight 的沟通中回答了您的所有问题。 请查看。  

    请回顾 之前与  John McKnight 的对话。 谢谢!