This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3030-Q1:TMS320F2803x Piccolo SPI 和 DLPC120 SPI 接口

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1104254/dlp3030-q1-tms320f2803x-piccolo-spi-and-dlpc120-spi-interface

器件型号:DLP3030-Q1
主题中讨论的其他器件:TMS320F28023

您好:  

  1. 是否可以将 TMS320F28023的 SPI 接口连接到主控制 MCU? 主控制 MCU 可以通过 SPI 接口对 TMS320F28023执行哪些特定操作?
  2. DLPC120的 SPI 接口和 TMS320F28023的 SPI 接口通过模拟开关 U510切换到连接器 J10。 是否可以取消 J10并将模拟开关 U510的输出 SPI 信号连接到主控制 MCU 的 SPI 接口?