请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP3030-Q1 主题中讨论的其他器件:TMS320F28023
您好:
- 是否可以将 TMS320F28023的 SPI 接口连接到主控制 MCU? 主控制 MCU 可以通过 SPI 接口对 TMS320F28023执行哪些特定操作?
- DLPC120的 SPI 接口和 TMS320F28023的 SPI 接口通过模拟开关 U510切换到连接器 J10。 是否可以取消 J10并将模拟开关 U510的输出 SPI 信号连接到主控制 MCU 的 SPI 接口?