主题中讨论的其他器件: DLPA2000、 DLPC3436
您好!
我正在尝试从 Raspberry Pi 4b+获取视频、以便使用并行接口通过 DLPDLCR230NPEVM 进行投影。 但是、我无法使其正常工作、我认为有两个问题。
1) 1)缺少软件包、因此无法启用"GPIO"命令
2) 2) DPI 缺少视频源
我使用的是相当好的库存设置。 Raspbian 安装相当干净、TI 的一个副本为 config.txt 文件提供了额外的器件、以及用于将 RPI 连接到 DLP 开发套件的标准2英寸带状电缆。
示例软件(如 sample02_splash.py)可以成功运行。 我手动更改的唯一内容是 i2c 总线编号。
我的问题与 e2e.ti.com/.../dlpdlcr230npevm-usage-with-raspberry-pi-the-displayed-image-video-to-dlp-goes-back-to-default-splash-screen 基本相同。
运行 init_parallel_mode.py 时、会显示消息"sh:1:GPIO:Not Found"。 这是在 python 命令'os.system ("gpio drive0{0}".format (gpio_drive_strength)"之后出现的。 我怀疑'GPIO'命令不能从 shell 加载。 e2e.ti.com/.../dlpdlcr230npevm-sh-1-gpio-not-found-error 上也询问了这一点。
我是否安装了启用此'GPIO'命令的软件?
运行 init_parallel_mode.py 后、投影返回到显示的最后一个测试模式。
我怀疑我没有为 DPI 输出设置视频源。 有人可以确认或拒绝这种情况吗?
提前感谢您的任何帮助。
Koen