This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 没有从 Raspberry Pi 到 DLP 开发套件的并行视频

Guru**** 2551210 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR230NPEVM, DLPA2000, DLPC3436

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1123507/no-parallel-video-from-raspberry-pi-to-the-dlp-development-kit

器件型号:DLPDLCR230NPEVM
主题中讨论的其他器件: DLPA2000DLPC3436

您好!

我正在尝试从 Raspberry Pi 4b+获取视频、以便使用并行接口通过 DLPDLCR230NPEVM 进行投影。 但是、我无法使其正常工作、我认为有两个问题。
1) 1)缺少软件包、因此无法启用"GPIO"命令
2) 2) DPI 缺少视频源

我使用的是相当好的库存设置。 Raspbian 安装相当干净、TI 的一个副本为 config.txt 文件提供了额外的器件、以及用于将 RPI 连接到 DLP 开发套件的标准2英寸带状电缆。
示例软件(如 sample02_splash.py)可以成功运行。 我手动更改的唯一内容是 i2c 总线编号。

我的问题与 e2e.ti.com/.../dlpdlcr230npevm-usage-with-raspberry-pi-the-displayed-image-video-to-dlp-goes-back-to-default-splash-screen 基本相同。
运行 init_parallel_mode.py 时、会显示消息"sh:1:GPIO:Not Found"。 这是在 python 命令'os.system ("gpio drive0{0}".format (gpio_drive_strength)"之后出现的。 我怀疑'GPIO'命令不能从 shell 加载。 e2e.ti.com/.../dlpdlcr230npevm-sh-1-gpio-not-found-error 上也询问了这一点。
我是否安装了启用此'GPIO'命令的软件?

运行 init_parallel_mode.py 后、投影返回到显示的最后一个测试模式。
我怀疑我没有为 DPI 输出设置视频源。 有人可以确认或拒绝这种情况吗?

提前感谢您的任何帮助。

Koen