This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP5531Q1EVM:外部时钟源超出范围

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP5531Q1EVM, DLPC230-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1123212/dlp5531q1evm-the-external-clock-source-is-out-of-range

器件型号:DLP5531Q1EVM
主题中讨论的其他器件: DLPC230-Q1

当我使用 DLP5531Q1EVM 的外部视频接口时、始终会出现一个错误、指示我的外部时钟频率超出范围。 为什么会出现这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (笑声)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,樱桃

    您能帮我了解您的设置吗? 您是否通过 HDMI 电缆将 PC /笔记本电脑连接到 DLP5531Q1EVM?

    当 DLPC230-Q1无法识别适当的视频输入时序参数(特别是像素时钟)时、可能会发生此错误。

    请验证您的视频发生器配置是否正确。

    此致、

    Ross

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross。

    我已通过 HDMI 电缆将我的 PC/笔记本电脑连接到 DLP5531Q1EVM。

    当我使用另一台笔记本电脑时、我可以让 DLP 显示计算机的内容、但是在更换计算机后、它开始报告错误、即使我将两台计算机的帧速率和分辨率设置为相同。 仍将报告像素时钟错误。 我应该设置什么设置来避免这种情况?

    我所做的就是连接并选择显示屏的视频源。 我甚至尝试选择所有视频源、但它不起作用。 除此之外、我还需要做什么来确保正确配置我的视频发生器?

    此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross。

    我的一台计算机具有内置 HDMI 端口、允许我正常显示 DMD 视频。 另一台计算机是 VGA 接口、我通过 VGA 连接到 HDMI 来连接 DLP 模块、但仍然报告像素时钟错误。 视频显示屏与视频接口之间是否有连接?

    此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,樱桃  

    您使用的是哪种 VGA 到 HDMI 适配器? 连接到 DLP5531Q1EVM 的信号必须与 DLPC230-Q1数据表中的时序相匹配、这一点很重要:

    您是否已确认可以将此 VGA 至 HDMI 适配器设置与另一个 HDMI 输入监视器配合使用?

     此致、

    Ross

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross。

    我们将 VGA 到 HDMI 适配器连接到 HDMI 显示器、它能够正确显示。

    当 VGA 到 HDMI 适配器连接到 Eva 板时、控制程序软件中的以下任一选项将报告一个 PCLK 错误。

    我不明白为什么会出现这样的问题。

    此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃-

    鉴于此错误消息、我建议测量该接口上像素时钟的速度。

    1) 1)从 https://www.ti.com/tool/DLP5531Q1EVM#order-start-development 下载 EVM 设计文件

    2) 2)在格式器板原理图上、找到 PCLK 信号:

     

    3) 3)在 EVM 格式器板上、找到电阻器 R5并使用示波器进行测量。

    4) 4)频率应介于39MHz 和46MHz 之间。

    此致、

    Ross