主题中讨论的其他器件: DLPC230-Q1
当我使用 DLP5531Q1EVM 的外部视频接口时、始终会出现一个错误、指示我的外部时钟频率超出范围。 为什么会出现这种情况?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当我使用 DLP5531Q1EVM 的外部视频接口时、始终会出现一个错误、指示我的外部时钟频率超出范围。 为什么会出现这种情况?
您好、Ross。
我已通过 HDMI 电缆将我的 PC/笔记本电脑连接到 DLP5531Q1EVM。
当我使用另一台笔记本电脑时、我可以让 DLP 显示计算机的内容、但是在更换计算机后、它开始报告错误、即使我将两台计算机的帧速率和分辨率设置为相同。 仍将报告像素时钟错误。 我应该设置什么设置来避免这种情况?
我所做的就是连接并选择显示屏的视频源。 我甚至尝试选择所有视频源、但它不起作用。 除此之外、我还需要做什么来确保正确配置我的视频发生器?
此致、
樱桃
樱桃-
鉴于此错误消息、我建议测量该接口上像素时钟的速度。
1) 1)从 https://www.ti.com/tool/DLP5531Q1EVM#order-start-development 下载 EVM 设计文件
2) 2)在格式器板原理图上、找到 PCLK 信号:
3) 3)在 EVM 格式器板上、找到电阻器 R5并使用示波器进行测量。
4) 4)频率应介于39MHz 和46MHz 之间。
此致、
Ross