This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710:DLP4710FQL 与 DLP4710AFQL 的对比

Guru**** 657500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1122106/dlp4710-dlp4710fql-vs-dlp4710afql

器件型号:DLP4710

鉴于当前的供应链问题、与较新的 DLP4710AFQL 相比、目前更容易获得较旧的 DLP4710FQL、因此我有一些问题:

1.是否有涵盖硬件/软件差异的文档?

2.我相信他们有不同的软件要求,但他们的硬件是否兼容?

3.如果它们电气上兼容、我能否使用 DLP4710FQL [使用一个控制器固件 blo]进行投影仪开发、然后在这些产品再次可用时切换到 DLP4710AFQL [和其他固件 blo]?

4、如果控制器的启动代码大不相同、那么 TI 站点上当前是否提供了两个器件的二进制文件、是否很明显、特定的二进制文件适用于较旧的 DMD?

5.如果非修订版 A 部件在某种程度上表现不正确,是否在任何地方都详细说明了这一点,以便我可以忽略使用早期部件的早期投影仪上的这些问题,因为我知道它们将通过移至 A 部件来解决?

我需要继续推进我的项目、而不考虑当前供应链的精神错乱、如果使用旧版本 DMD 将起作用、那么这是我在这个阶段需要遵循的一条路径。 我需要在紧张的供应链期间完成开发、并在新器件批量上市后立即做好生产准备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    欢迎访问 TI E2E 论坛、感谢您对 DLP 技术的关注。

    如前所述、DLP4710FQL 和 DLP4710AFQL 存在固件差异。 固件需要由制造商提供。  

    我需要仔细研究并确认您的其他问题、下周再见。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    DLP4710AFQL 是 DLP4710FQL 的替代产品、并基于新工艺。 它具有电气兼容性、需要升级固件。  固件向后兼容、即新固件也适用于 DLP4710FQL。

    [引用 userid="525528" url="~/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1122106 /dlp4710-dlp4710fql-vs -dlp4710afql]1. 是否有涵盖硬件/软件差异的文档?

    上述说明包含所有更改和要求。

    [引用 userid="525528" URL"~/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1122106 /dlp4710-dlp4710fql-vs -dlp4710afql"]。 我认为他们有不同的软件要求、但他们是否与硬件兼容?

    请使用最新版本的固件。 它将适用于两个 DMD。  

    [引用 userid="525528" URL"~/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1122106 /dlp4710-dlp4710fql-vs -dlp4710afql"]。 如果它们电气上兼容、我能否使用 DLP4710FQL [使用一个控制器固件 blo]进行投影仪开发、然后在这些产品再次可用时切换到 DLP4710AFQL [和其他固件 blo]?[/引述]

    是的

    [引用 userid="525528" url="~/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/112210/dlp4710-dlp4710fql-vs -dlp4710afql"]4. 如果最大的区别是控制器的启动代码、则 TI 站点上当前是否提供了两个器件的二进制文件?很明显、特定的二进制文件是用于较旧的 DMD?[/QUERP]

    固件向后兼容。 请使用最新版本的固件。

    [引用 userid="525528" URL"~/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1122106 /dlp4710-dlp4710fql-vs -dlp4710afql"]。 如果非修订版 A 器件在某种程度上出现错误、这一点是否详细、以便我可以忽略使用早期器件的早期投影仪上的这些问题、因为我知道这些问题将通过移至 A 器件来解决?[/引述]

    这两个版本之间没有功能差异。 如果您注意到任何伪影、则很可能是实施问题、并且将出现在两个版本的 DMD 中。

    此致、

    Vivek