Other Parts Discussed in Thread: DLPNIRNANOEVM
各位专家:
你好。 为此寻求帮助。
我们 希望使用 UART 发送命令到 EVM 器 件、根据 EVM 用户指南、我知道与不同命令相关的不同字节、但不确定如何使用。 我是否需要首先设置端口、如何实现这一点? 此外、如果我要使用命令"擦除所有存储的扫描配置"、则应该直接将字节值发送到 code composer studio。"NNO_CMD_SCAN_CFG_ERASEALL"
" 65、66、67、68 (起始字节)
240、0、0、0 (校验和)
192 (标志)
0 (序列)
2、0 (长度)
33、2 (命令)
68、67、66、65、(结束)"
我不确定这是否正确。 您能帮我进行 UART 通信吗?
非常感谢!
此致、
阿尔基·A.