This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPNIRNANOEVM:了解 UART 接口

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPNIRNANOEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1112156/dlpnirnanoevm-understanding-the-uart-interface

器件型号:DLPNIRNANOEVM

各位专家:

你好。 为此寻求帮助。

我们 希望使用 UART 发送命令到 EVM 器 件、根据 EVM 用户指南、我知道与不同命令相关的不同字节、但不确定如何使用。 我是否需要首先设置端口、如何实现这一点? 此外、如果我要使用命令"擦除所有存储的扫描配置"、则应该直接将字节值发送到 code composer studio。"NNO_CMD_SCAN_CFG_ERASEALL"

" 65、66、67、68 (起始字节)
240、0、0、0 (校验和)
192 (标志)
0 (序列)
2、0 (长度)
33、2 (命令)
68、67、66、65、(结束)"

我不确定这是否正确。 您能帮我进行 UART 通信吗?

非常感谢!

此致、
阿尔基·A.