This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP9000X:相对于灰度的非线性功率和奇怪的跳跃

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP9000XUV, DLP9000X, DLP9000, DLPC900
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1127927/dlp9000x-nonlinear-power-with-respect-to-grayscale-and-weird-jumping

器件型号:DLP9000X
主题中讨论的其他器件:、 DLP9000DLPC900

您好!

我们拥有采用 DLP9000X 和 DLP9000XUV 芯片(V-9001和 V-9001UV、ViALUX)的 DMD 器件。 当进行灰度校准时、我们发现输出功率与灰度不成比例/不线性。 此外、在特定灰度下观察到了怪异的跳跃、例如32、64、128...

您能帮我找出原因吗? 以及如何避免奇怪的跳跃并在灰度和输出功率之间建立线性关系。 谢谢!

最棒的

志光

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhiguang、

    这 表明您使用的是连续照明源、而不是 使用 LED_EN启动 进行调制的光源。  如果照明是连续的、则一些较短的位会有照明、这些位应具有暗时间、因此会使值偏斜。  您将需要找到一种使用 LED_EN启动 来调制照明的方法。  

    FIzix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fizix、

    感谢您的回答。 由于黑暗时间和开关时间、DMD 不能提供完美的灰度投影、这是有道理的、因此需要在 LED 侧进行调制。 在哪里可以找到有关"LED_ENS"的信息、或者应该联系 ViALUX?

    志光

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhiguang、

    我应该更仔细一点。  我在 DLP9000中看到了这一点、但错过了 X、因为您询问的是灰度测量。  原理是相同的、但芯片组本身并不像 DLPC900芯片组那样提供这些输出。   

    但是、DLP9000X 的运行速度可以显著提高。  需要注意的是、任何灰度级功能都必须由设计人员提供。  在这种情况下、您肯定需要联系 ViALUX、并询问他们在您的装置上实施的灰度级。

    Fizix