主题中讨论的其他器件:、 DLP9000、 DLPC900
您好!
我们拥有采用 DLP9000X 和 DLP9000XUV 芯片(V-9001和 V-9001UV、ViALUX)的 DMD 器件。 当进行灰度校准时、我们发现输出功率与灰度不成比例/不线性。 此外、在特定灰度下观察到了怪异的跳跃、例如32、64、128...
您能帮我找出原因吗? 以及如何避免奇怪的跳跃并在灰度和输出功率之间建立线性关系。 谢谢!
最棒的
志光
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们拥有采用 DLP9000X 和 DLP9000XUV 芯片(V-9001和 V-9001UV、ViALUX)的 DMD 器件。 当进行灰度校准时、我们发现输出功率与灰度不成比例/不线性。 此外、在特定灰度下观察到了怪异的跳跃、例如32、64、128...
您能帮我找出原因吗? 以及如何避免奇怪的跳跃并在灰度和输出功率之间建立线性关系。 谢谢!
最棒的
志光
您好、Zhiguang、
我应该更仔细一点。 我在 DLP9000中看到了这一点、但错过了 X、因为您询问的是灰度测量。 原理是相同的、但芯片组本身并不像 DLPC900芯片组那样提供这些输出。
但是、DLP9000X 的运行速度可以显著提高。 需要注意的是、任何灰度级功能都必须由设计人员提供。 在这种情况下、您肯定需要联系 ViALUX、并询问他们在您的装置上实施的灰度级。
Fizix