Other Parts Discussed in Thread: DLP9500, DLP9000X, DLP9000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP9000X 主题中讨论的其他器件:DLP9500、
大家好、TI 的每个人、
关于 DLP9000X 和 DLP9500数据表中的" 400nm 至420nm 照明源的环境"、DLP9000X 的照明最大为10W/cm2、DLP9000的照明最大为11W/cm2。 此类差异的背景和原因是什么(10W/cm2 VS 11W/cm2)?