This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP9000X:最大照明度和#39;s 差值

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP9500, DLP9000X, DLP9000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1131338/dlp9000x-max-illumination-s-difference

器件型号:DLP9000X
主题中讨论的其他器件:DLP9500

大家好、TI 的每个人、

关于 DLP9000X 和 DLP9500数据表中的" 400nm 至420nm 照明源的环境"、DLP9000X 的照明最大为10W/cm2、DLP9000的照明最大为11W/cm2。 此类差异的背景和原因是什么(10W/cm2 VS 11W/cm2)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uryyy、

    这些规格是在器件发布时从内部测试数据生成的、并且取决于设计和应用使用条件。 我们有时会从市场收集信息、以查看是否有提高功率密度的请求。 我们的目标不是使每个器件的每个功率密度相同。

    对于这些器件、您是否有关于功率密度的特定问题或用例?

    谢谢、

    纳特