This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3430:关于 DLPC3430+DLP2010+DLPA2000亮起后、继续运行后将出现雪花屏幕问题。

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA2000, DLPC3430, DLP2010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1061778/dlpc3430-about-dlpc3430-dlp2010-dlpa2000-after-lighting-up-there-will-be-a-snowflake-screen-problem-after-staying-on

器件型号:DLPC3430
主题中讨论的其他器件:DLPA2000DLP2010

尊敬的 TI 工程师、您好! 我们致力于照明 DLP2010+DLPC3430+DLPA2000。 设备当前已亮起、图片绘制正常、但在我们放置机器一段时间后、将出现图片点。 我们使用风扇来散热。 消失了,我们不知道它是由热量造成的,还是我的 DSI 配置不正确。 您是否有可解决的类似问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建伟、

    欢迎访问 DLP 论坛、感谢您关注 DLP 技术。

    我想再次确认您的系统配置:

    您正在使用 DSI 接口将数据传输到投影模块。  什么是前端处理器、即驱动 DSI 线路?  

    您还可以分享有关视频要求(帧速率、像素等)和控制器 DSI 配置的详细信息吗?

    观察到问题- 系统运行一段时间后、您会注意到图像伪影。 如果您使用风扇冷却电路板、则此问题消失。

    如果上述内容正确、很可能违反了 DLPC3430控制器的 DSI 限制。 请查看 DLPC3430 DSI 数据表以及 DSI 调试指南  

    https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/846660/faq-dsi-setup-and-debugging-guide

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dlpc3430.pdf

    请查看调试指南第5页中列出的 DSI 配置设置。 我们观察到、系统1工作正常、存在一到两个违反某些所需设置的情况。 它在系统翘曲时开始具有伪影。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。

    我们使用 Qualcomm sm6115 SOC 作为 DSI 的输出。 我将与您分享特定的 DSI 配置。 它包含在附件中。 正如您所说的、系统运行一段时间后、它开始出现、并在使用风扇冷却后消失。 我们将通过您提供的链接继续检查相关问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DSI_2D00_HSClockIssue.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qualcomm Linux 内核 dtsi 配置

    e2e.ti.com/.../dsi_2D00_panel_2D00_wo_2D00_dlp_2D00_wvga_2D00_video.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建伟、

    我无法打开 Qualcomm 配置文件。 您能否以文本或 Excel 格式共享?

    一条反馈意见-您的工作频率为 DSI HS 时钟速率84MHz、请尝试通过增大消隐来提高时钟频率。 支持的最小 DSI HS 时钟为80MHz、最好在远离最小 和最大限制的情况下运行。 如果 HS 时钟是此问题的根本原因、这将为此类热问题提供急需的裕度。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。 我们尝试将时钟频率从86MHz 提高到98MHZ。 问题仍然存在。 我们使用同一台机器在相同的亮度、室温和黑色图片下进行测试。 大约三分钟后、屏幕开始显示。 非常轻微的红点。 大约5分钟后、屏幕开始与白点和红点混合。 此时,这种现象是显而易见的。 大约8分钟后、屏幕开始出现大量白点区域、几乎覆盖整个屏幕。 86MHz 和98MHZ 的现象是相同的、所以我觉得增大频率没有影响、当我处于图形模式时、即控制寄存器0x0B、也会出现这种情况。 出现光点的时间几乎与 DSI 的情况相同。

    e2e.ti.com/.../dsi_2D00_panel_2D00_wo_2D00_kernel_2D00_dtsi.txt

    我们在此分享一些测试结果和分析。  

    前提条件:

    1. 保持显示屏关闭、并将其冷却至室温。  
    2. 继续测试相同的器件。
    3. 在显示屏中显示黑色。
    4. 在所有 RGB LED 测试中保持相同的亮度、达到200。

     

    Q1:如果我们增加 DSI 时钟、是否也可以观察到亮点问题?

    A1:我们尝试将其设置为98MHz、并观察到亮点。

     

    步骤:设置不同的 DSI 时钟。

     

    3分钟后

    5分钟后

    8分钟后

    86MHz

     观察到弱红点。

     可以观察到明显的白点和红点、但并不是全部显示区域。 它们 主要位于左侧。(Q1_T5)

     白色点遍布该区域。(Q1_T8)

    98MHz

     观察到弱红点。

     可以观察到明显的白点和红点、但并不是全部显示区域。 它们 主要位于左侧。(Q1_T5)

     白色点遍布该区域。(Q1_T8)

     

     

    Q2:关闭 DSI 输出、设置寄存 器0x0B(写入测试模式选择(W 0xD7 0x01)(W 0x05 0x01)(W 0x0B 0x80 0x00))。 无图像输入、仅显示黑色图案。

    A2:8分钟后观察到亮点。

     

     3分钟后

    5分钟后(Q2_T5)

    8分钟后(Q2_T8)

    观察到弱红点。

     可以观察到明显的白点和红点、但并不是全部显示区域。 它们 主要位于左侧。

     白色点遍布该区域。

      

     

    Q3:关闭 DSI 输出。 将显示屏设置为  DisplayImageCurtain 模式 (W 36 16 01)。

    A3:  8分钟后观察到亮点。

     

     3分钟后

    5分钟后(Q3_T5)

    8分钟后(Q3_T8)

    观察到弱红点。

     可以观察到明显的白点和红点、但并不是全部显示区域。 它们 主要位于左侧。

     白色点遍布该区域。

     

     

    根据上述结果、我们知道即使没有 DSI 信号也会观察到亮点。 无论有无 DSI 信号、观察到它的时间都是相同的。  

    亮点应与热量相关、而不是与 DSI 设置相关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建伟、

    感谢您提供详细数据。 这些测试确实显示了这是随内部测试模式发生的。  它似乎存在信号完整性问题、并且与温度相关。  请查看电路板原理图和布局、以确保其符合 TI 参考设计并满足所有信号终端条件。

    此致、

    Vivek