主题中讨论的其他器件:DLPA2000、 DLP2010
尊敬的 TI 工程师、您好! 我们致力于照明 DLP2010+DLPC3430+DLPA2000。 设备当前已亮起、图片绘制正常、但在我们放置机器一段时间后、将出现图片点。 我们使用风扇来散热。 消失了,我们不知道它是由热量造成的,还是我的 DSI 配置不正确。 您是否有可解决的类似问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 工程师、您好! 我们致力于照明 DLP2010+DLPC3430+DLPA2000。 设备当前已亮起、图片绘制正常、但在我们放置机器一段时间后、将出现图片点。 我们使用风扇来散热。 消失了,我们不知道它是由热量造成的,还是我的 DSI 配置不正确。 您是否有可解决的类似问题?
您好、建伟、
欢迎访问 DLP 论坛、感谢您关注 DLP 技术。
我想再次确认您的系统配置:
您正在使用 DSI 接口将数据传输到投影模块。 什么是前端处理器、即驱动 DSI 线路?
您还可以分享有关视频要求(帧速率、像素等)和控制器 DSI 配置的详细信息吗?
观察到问题- 系统运行一段时间后、您会注意到图像伪影。 如果您使用风扇冷却电路板、则此问题消失。
如果上述内容正确、很可能违反了 DLPC3430控制器的 DSI 限制。 请查看 DLPC3430 DSI 数据表以及 DSI 调试指南
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dlpc3430.pdf
请查看调试指南第5页中列出的 DSI 配置设置。 我们观察到、系统1工作正常、存在一到两个违反某些所需设置的情况。 它在系统翘曲时开始具有伪影。
此致、
Vivek
Qualcomm Linux 内核 dtsi 配置
e2e.ti.com/.../dsi_2D00_panel_2D00_wo_2D00_dlp_2D00_wvga_2D00_video.zip
您好、建伟、
我无法打开 Qualcomm 配置文件。 您能否以文本或 Excel 格式共享?
一条反馈意见-您的工作频率为 DSI HS 时钟速率84MHz、请尝试通过增大消隐来提高时钟频率。 支持的最小 DSI HS 时钟为80MHz、最好在远离最小 和最大限制的情况下运行。 如果 HS 时钟是此问题的根本原因、这将为此类热问题提供急需的裕度。
此致、
Vivek
非常感谢您的回复。 我们尝试将时钟频率从86MHz 提高到98MHZ。 问题仍然存在。 我们使用同一台机器在相同的亮度、室温和黑色图片下进行测试。 大约三分钟后、屏幕开始显示。 非常轻微的红点。 大约5分钟后、屏幕开始与白点和红点混合。 此时,这种现象是显而易见的。 大约8分钟后、屏幕开始出现大量白点区域、几乎覆盖整个屏幕。 86MHz 和98MHZ 的现象是相同的、所以我觉得增大频率没有影响、当我处于图形模式时、即控制寄存器0x0B、也会出现这种情况。 出现光点的时间几乎与 DSI 的情况相同。
e2e.ti.com/.../dsi_2D00_panel_2D00_wo_2D00_kernel_2D00_dtsi.txt
我们在此分享一些测试结果和分析。
前提条件:
Q1:如果我们增加 DSI 时钟、是否也可以观察到亮点问题?
A1:我们尝试将其设置为98MHz、并观察到亮点。
步骤:设置不同的 DSI 时钟。
|
3分钟后 |
5分钟后 |
8分钟后 |
|
|
86MHz |
观察到弱红点。 |
可以观察到明显的白点和红点、但并不是全部显示区域。 它们 主要位于左侧。(Q1_T5) |
白色点遍布该区域。(Q1_T8) |
|
98MHz |
观察到弱红点。 |
可以观察到明显的白点和红点、但并不是全部显示区域。 它们 主要位于左侧。(Q1_T5) |
白色点遍布该区域。(Q1_T8) |

Q2:关闭 DSI 输出、设置寄存 器0x0B(写入测试模式选择(W 0xD7 0x01)(W 0x05 0x01)(W 0x0B 0x80 0x00))。 无图像输入、仅显示黑色图案。
A2:8分钟后观察到亮点。
|
3分钟后 |
5分钟后(Q2_T5) |
8分钟后(Q2_T8) |
|
观察到弱红点。 |
可以观察到明显的白点和红点、但并不是全部显示区域。 它们 主要位于左侧。 |
白色点遍布该区域。 |
Q3:关闭 DSI 输出。 将显示屏设置为 DisplayImageCurtain 模式 (W 36 16 01))。
A3: 8分钟后观察到亮点。
|
3分钟后 |
5分钟后(Q3_T5) |
8分钟后(Q3_T8) |
|
观察到弱红点。 |
可以观察到明显的白点和红点、但并不是全部显示区域。 它们 主要位于左侧。 |
白色点遍布该区域。 |

根据上述结果、我们知道即使没有 DSI 信号也会观察到亮点。 无论有无 DSI 信号、观察到它的时间都是相同的。
亮点应与热量相关、而不是与 DSI 设置相关。