This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR3010EVM-G2:DLPDLCR3010EVM

Guru**** 1555210 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3010EVM-LC, DLPC3438, DLPC3478, DLP3010, DLPC3435, DLPDLCR3010EVM-G2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1051388/dlpdlcr3010evm-g2-dlpdlcr3010evm

器件型号:DLPDLCR3010EVM-G2
主题中讨论的其他器件:DLP3010EVM-LCDLP2010EVM-LCDLPC3438DLPC3478DLP3010DLPC3435

你好。


支持 DLPDLCR3010EVM 1位、1像素图像(模板)?
是否可以进行外部同步?

我需要输出每个像素的单色(黑色或白色)静态图像。

弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    DLP3010EVM-LC 非常适合此应用。 请参阅此 EVM 的用户指南: https://www.ti.com/tool/DLP3010EVM-LC

    如果您正在寻找分辨率更小的器件、我们还提供 DLP2010EVM-LC (854x480)。  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ChristopherSmith。

    我要再次澄清的是、具有 DLPC3438控制模块的 DLPDLCR3010EVM 可让您在不进行视频处理的情况下显示黑白(单色)图像(图片)。 在静态模式下以1个或多个像素显示、用于激光辐照。

    弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    DLPDLCR3010EVM 不支持请求的功能。 此 EVM 适用于视频显示应用。 我们的先进光控制产品系列支持1位图像。

    https://www.ti.com/dlp-chip/advanced-light-control/overview.html

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vivek!


    请告诉我、演示板是否与 DLP3010EVM-LC 和 DLPDLCR3010EVM 相同?
    只需重新焊接控制芯片而不是 DLPC3438并将其替换为 DLPC3478就足够了吗?

    我有机会购买价格低廉的 DLPDLCR3010EVM。 我想将其上的控制芯片更改为 DLPC3478。
    要使 DLPDLCR3010EVM 成为 DLP3010EVM-LC、还需要替换什么?

    弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimar、

    是 DLP3010第1代还是第2代 EVM?

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vivek!

    有关电路板信息、请访问 www.ebay.com/.../203353609252

    我无法回答该板属于哪个版本。
    如果您能从照片中识别它、我将不胜感激。

    弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    我们将进一步研究这一点、并在接下来的几天内与您进行讨论。

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    感谢您的耐心等待。  

    根据图片、DLP3010 Gen1 EVM 看起来就像这样。 从技术上讲、您可以 通过将 EVM 中的 DLPC3435控制器替换为 DLPC3478来重新创建 DLP 3010 LC EVM。  

    遗憾的是、点击所有这些控制信号、如触发输入、输出和模式读取、将会很混乱。 这可能不值得努力。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下午好,Vivek!


    支持服务能够确定从 TI 仓库发货的电路板类型、即 DLPDLCR3010EVM-G2。

    您能帮我比较和验证印刷电路板和接线图的标识吗?
    DLPDLCR3010EVM-G2
    DLP3010EVM-LC

    我之所以需要这样做、是因为我想购买 DLPDLCR3010EVM-G2板、并通过安装新的 DLPC3478仅更换板上的芯片

    此致、Vladimir。

    P.S.

    您能否发送电路板的电路图(主题)?
    DLPDLCR3010EVM-G2
    DLPDLCR3010EVM-G1
    DLP3010EVM-LC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    请使用以下链接查看参考设计:

    DLPDLCR3010EVM-G2: https://www.ti.com/tool/TIDA-01571

    DLPDLCR3010EVM-G1: https://www.ti.com/tool/TIDA-00384

    DLP3010EVM-LC: https://www.ti.com/tool/TIDA-080003

    此致、

    Lori