主题中讨论的其他器件:DLP3010EVM-LC、 DLP2010EVM-LC、 DLPC3438、 DLPC3478、 DLP3010、 DLPC3435、
你好。
支持 DLPDLCR3010EVM 1位、1像素图像(模板)?
是否可以进行外部同步?
我需要输出每个像素的单色(黑色或白色)静态图像。
弗拉基米尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好。
支持 DLPDLCR3010EVM 1位、1像素图像(模板)?
是否可以进行外部同步?
我需要输出每个像素的单色(黑色或白色)静态图像。
弗拉基米尔
您好、Vladimir、
DLP3010EVM-LC 非常适合此应用。 请参阅此 EVM 的用户指南: https://www.ti.com/tool/DLP3010EVM-LC。
如果您正在寻找分辨率更小的器件、我们还提供 DLP2010EVM-LC (854x480)。
谢谢你
您好、Vladimir、
DLPDLCR3010EVM 不支持请求的功能。 此 EVM 适用于视频显示应用。 我们的先进光控制产品系列支持1位图像。
https://www.ti.com/dlp-chip/advanced-light-control/overview.html
此致、
Vivek
你好,Vivek!
请告诉我、演示板是否与 DLP3010EVM-LC 和 DLPDLCR3010EVM 相同?
只需重新焊接控制芯片而不是 DLPC3438并将其替换为 DLPC3478就足够了吗?
我有机会购买价格低廉的 DLPDLCR3010EVM。 我想将其上的控制芯片更改为 DLPC3478。
要使 DLPDLCR3010EVM 成为 DLP3010EVM-LC、还需要替换什么?
弗拉基米尔
你好,Vivek!
有关电路板信息、请访问 www.ebay.com/.../203353609252
我无法回答该板属于哪个版本。
如果您能从照片中识别它、我将不胜感激。
弗拉基米尔
下午好,Vivek!
支持服务能够确定从 TI 仓库发货的电路板类型、即 DLPDLCR3010EVM-G2。
您能帮我比较和验证印刷电路板和接线图的标识吗?
DLPDLCR3010EVM-G2
DLP3010EVM-LC
我之所以需要这样做、是因为我想购买 DLPDLCR3010EVM-G2板、并通过安装新的 DLPC3478仅更换板上的芯片。
此致、Vladimir。
P.S.
您能否发送电路板的电路图(主题)?
DLPDLCR3010EVM-G2
DLPDLCR3010EVM-G1
DLP3010EVM-LC
您好、Vladimir、
请使用以下链接查看参考设计:
DLPDLCR3010EVM-G2: https://www.ti.com/tool/TIDA-01571
DLPDLCR3010EVM-G1: https://www.ti.com/tool/TIDA-00384
DLP3010EVM-LC: https://www.ti.com/tool/TIDA-080003
此致、
Lori