请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:DLPNIRSCANEVM我将 DLPNIRSCANEVM 连接到连接器6和连接器14。 两者都不会导致访问 IP 192.168.0.10的能力。
我尝试为 COM 端口加载驱动程序、但 Windows10显示它已经具有最佳的驱动程序。
我关闭了 Windows10自动驱动程序加载选项、但我仍然看不到 C:\Windows\system\drivers\usbser.sys 以外的任何设备
是否有用于 DLPNIRSCANEVM 的64位驱动程序?