This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 输入192.168.0.10时、DLPNIRSCANEVM 不显示 GUI

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPNIRSCANEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1043724/dlpnirscanevm-not-displaying-the-gui-when-192-168-0-10-is-entered

主题中讨论的其他器件:DLPNIRSCANEVM

我将 DLPNIRSCANEVM 连接到连接器6和连接器14。 两者都不会导致访问 IP 192.168.0.10的能力。

我尝试为 COM 端口加载驱动程序、但 Windows10显示它已经具有最佳的驱动程序。

我关闭了 Windows10自动驱动程序加载选项、但我仍然看不到 C:\Windows\system\drivers\usbser.sys 以外的任何设备

是否有用于 DLPNIRSCANEVM 的64位驱动程序?