This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPNIRNANOEVM:有关 DLPNIRNANOEVM 的信息请求

Guru**** 1761415 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPNIRNANOEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1018551/dlpnirnanoevm-info-request-about-dlpnirnanoevm

器件型号:DLPNIRNANOEVM

我正在努力测量和监控工业液体(废水、环卫/CIP、产品质量)。 我想知道 DLPNIRNANOEVM 是否适合我们的用例。 是否有某种即插即用开发套件可用? 为我们获取传感器进行测试所需的准备时间是多久?
我还想知道、您能否提供有关传感器寿命、传感器误差范围以及传感器读数漂移的任何信息。 此外、是否还有关于传感器捕获完整光谱所需的时间以及是否可用于液体流入的任何信息。 具体而言、我很好奇此评估板是否能够很好地确定牛奶中的化合物、以及是否可以在本产品用户指南中规定的测试温度范围(0至50C)之外使用此评估板。
非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注 DLP 技术!

    DLPNIRNANOEVM 本身就是开发套件。 在 TI.com 的产品页面中、您可以找到用于连接 EVM 的 GUI 软件、也可以购买用于评估的软件。 它们似乎有库存、因此只能接收一周左右。

    关于您的其他技术问题、让我与团队讨论一下、看看除了产品页面上的内容之外、我们是否还有其他资源

    此致、

    Arthur Brown。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dakota、

    DLPNIRNano EVM 具有10Nm 的频谱分辨率和6000:1的 SNR。 对于液体感应应用、您可能希望使用带有传输头的 EVM。

    您可以从第三方供应商 内部或 Optecks 采购透射头。

    www.ti.com/.../INNOS-3P-DLP2010NIRMOD

    https://www.optecks.com/Portal/index.php/products-root/spectrometers/spectrometer-with-trasmissive-module

    很难说它是否适合您的应用、因为总的来说、性能取决于系统设置、样本显示的一致性、分析工具/算法和目标精度。

    您可能还想联系我们的一些第三方 解决方案提供商、如 AnalyzeIQ、Sagito

    https://www.analyzeiq.com/

    https://cloud.sagitto.com/

    他们可能能够支持工具和固件。

    [引用 userid="492557" URL"~/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1018551/dlpnirnanoevm-info-request-about-dlpnirnanoevm ]我还想知道您能否提供有关传感器寿命、传感器误差范围以及传感器读数漂移的任何信息

    NIRNanoEVM 是一款评估系统、可帮助我们的客户设计和开发基于 DLP 技术的光谱感应产品。 请求的信息 将取决于整个系统。 如果您正在寻找可用于生产线的产品、请联系 Innosepctra 并使用目标生产的成品。

    http://www.inno-spectra.com/en/product

    [引用 userid="492557" URL"~/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1018551/dlpnirnanoevm-info-request-about-dlpnirnanoevm "]可以在测试温度范围(0至50C)之外使用此电路板

     EVM 输出可能会随湿度和温度的变化而变化、尤其是 SNR。 不建议在建议的温度范围之外使用。

    如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我还想知道输出是什么样的-我将获得多少读数以及传感器 扫描整个频谱需要多长时间。  

    此外、在用户指南中、USB 应用程序可与 Windows 7和8配合使用。 它现在是否也适用于 Windows 10?

    谢谢、

    达科他州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dakota、

    EVM 和 GUI 可与 Windows 10配合使用。  

    扫描时间取决于配置和参数。 例如、以下是默认配置:

    扫描类型-Column

    频谱范围:900nm 至1700nm

    数字分辨率:228

    一次扫描的扫描时间(曝光时间)为0.217秒、存在开始和结束开销 大约为1.4秒 通常、您需要对多个扫描求平均值以获得一致的结果。

    以下是上述配置的扫描时间:

    仅1次扫描- 1.607秒

    平均2次扫描- 1.824 ns

    平均6次扫描- 2.691秒。

    随着扫描数量增加到平均值、回报会减少。 对于您的系统设置,您可能需要运行一个实验来找到用于平均的最佳数字。

    此致、

    Vivek

    e2e.ti.com/.../U0009FR_2D00_RF_2D00_8G_2D00_2SColumn-1_5F00_000000_5F00_20171204_5F00_181319.csv