This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCR50XEVM:视频图形模式问题

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPLCR50XEVM, DLPLCRC900DEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1134248/dlplcr50xevm-issue-of-video-pattern-mode

器件型号:DLPLCR50XEVM
主题中讨论的其他器件: DLPLCRC900DEVM

我使用的是 DLPLCR50XEVM+DLPLCRC900DEVM。

当我使用下面显示的参数显示图形时、某些块没有暗周期(28个块中一次)

 

视频图形模式

带 G0的 Pattern1、曝光500us、暗100us

重复

 

在不同的曝光持续时间或黑暗条件下、故障频率似乎发生了变化。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yawata-San、您好!

    是否可以包含视频图形模式设置页面的屏幕截图?  我正在寻找的是您是否 包含"帧更改":

    如果您可以自由运行而不更改帧、那么每次发生同步时、系统都会引发序列中止错误、并且不会按预期显示。

    根据我的计算、28 *(500us + 100us)= 16.8ms、这将提供大约59.5Hz -大约1帧。  因此、我认为您需要在495 us 的显示时间和100 us 的黑暗时间下定义28次相同的图形(和颜色位)、并且只对第一个(或最后一个)图形进行帧更改。  您可以对显示时间进行一些实验、以使其与您的传入视频帧速率相匹配。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Fizix San、

    根据您的建议、我还认为我的问题与刷新率有关。

    即使持续时间不同、订购的图形也会每16.6~16.7毫秒缩短一次。

    我 以前没有使用过"帧更改"。  现在我尝试并找到了

    在第一个图形上使用"帧更改"、17 *(500us +深500us)

    =>重复 {16*(500us + dark500us)+ 500us + dark230us}

    帧更改似乎会重置图形序列。  通过更改帧、我可以轻松地找到删除发生的时间。

    但我的目标是反复正确地显示模式。

    是否可以显示独立于视频帧速率的图形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yawata-San、

    由于传入的数据来自传入的视频帧、因此不可能显示与帧速率无关的图形。  最接近的方法是尽可能地将时间向上分割、以填充框架而不发生翻转。  这正是495 us 显示屏时间 尝试演示的内容。

    正确的是、帧更改会导致序列在帧更改所处的模式下重新启动。  在定义的图形序列中、可能会有多个帧发生变化。  在这种情况下、每个同步将在序列中的下一个帧变化时开始、直到没有帧变化、然后在序列开始时开始、并查找下一个帧变化。  帧更改不需要位于第一个图形上、但更容易跟踪。

    您可以使用动态图形模式或预存储图形模式、但您只能使用序列开始时下载的内容、无法实时流式传输图形。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fizix San

    感谢您的宝贵建议。  我完全理解!