主题中讨论的其他器件: DLPLCRC900DEVM
我使用的是 DLPLCR50XEVM+DLPLCRC900DEVM。
当我使用下面显示的参数显示图形时、某些块没有暗周期(28个块中一次)
视频图形模式
带 G0的 Pattern1、曝光500us、暗100us
重复
在不同的曝光持续时间或黑暗条件下、故障频率似乎发生了变化。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用的是 DLPLCR50XEVM+DLPLCRC900DEVM。
当我使用下面显示的参数显示图形时、某些块没有暗周期(28个块中一次)
视频图形模式
带 G0的 Pattern1、曝光500us、暗100us
重复
在不同的曝光持续时间或黑暗条件下、故障频率似乎发生了变化。
Yawata-San、您好!
是否可以包含视频图形模式设置页面的屏幕截图? 我正在寻找的是您是否 包含"帧更改":
如果您可以自由运行而不更改帧、那么每次发生同步时、系统都会引发序列中止错误、并且不会按预期显示。
根据我的计算、28 *(500us + 100us)= 16.8ms、这将提供大约59.5Hz -大约1帧。 因此、我认为您需要在495 us 的显示时间和100 us 的黑暗时间下定义28次相同的图形(和颜色位)、并且只对第一个(或最后一个)图形进行帧更改。 您可以对显示时间进行一些实验、以使其与您的传入视频帧速率相匹配。
Fizix
谢谢 Fizix San、
根据您的建议、我还认为我的问题与刷新率有关。
即使持续时间不同、订购的图形也会每16.6~16.7毫秒缩短一次。
我 以前没有使用过"帧更改"。 现在我尝试并找到了
在第一个图形上使用"帧更改"、17 *(500us +深500us)
=>重复 {16*(500us + dark500us)+ 500us + dark230us}
帧更改似乎会重置图形序列。 通过更改帧、我可以轻松地找到删除发生的时间。
但我的目标是反复正确地显示模式。
是否可以显示独立于视频帧速率的图形?
Yawata-San、
由于传入的数据来自传入的视频帧、因此不可能显示与帧速率无关的图形。 最接近的方法是尽可能地将时间向上分割、以填充框架而不发生翻转。 这正是495 us 显示屏时间 尝试演示的内容。
正确的是、帧更改会导致序列在帧更改所处的模式下重新启动。 在定义的图形序列中、可能会有多个帧发生变化。 在这种情况下、每个同步将在序列中的下一个帧变化时开始、直到没有帧变化、然后在序列开始时开始、并查找下一个帧变化。 帧更改不需要位于第一个图形上、但更容易跟踪。
您可以使用动态图形模式或预存储图形模式、但您只能使用序列开始时下载的内容、无法实时流式传输图形。
Fizix