请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPLCR90EVM 您好!
你好。
当客户想要从其 J24端口输出 DLPC900EVM 电路板的触发器1信号时、会发生问题。 从引脚1 /引脚2和引脚3可以得到的只是直流电压(3V 或1.8V)。 但是 、当使用引脚4/引脚5和引脚6时、他可以获得正确的触发2个脉冲。 他连接了 J21、J19、J22、J25跳线、因此他不知道自己的设置是什么情况。
请提供建议。 非常感谢。
此致、
Ray Vincent