This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCR90EVM:输出触发器

Guru**** 1185840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1136077/dlplcr90evm-output-trigger

器件型号:DLPLCR90EVM

您好!

你好。

当客户想要从其 J24端口输出 DLPC900EVM 电路板的触发器1信号时、会发生问题。 从引脚1 /引脚2和引脚3可以得到的只是直流电压(3V 或1.8V)。 但是 、当使用引脚4/引脚5和引脚6时、他可以获得正确的触发2个脉冲。 他连接了 J21、J19、J22、J25跳线、因此他不知道自己的设置是什么情况。

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

    我认为这可能是对触发器1输出功能的误解。  在测试中、它们将两个1位图形添加到图形动态模式、并将曝光时间设置为"2000"(2ms)、将黑暗时间设置为"1000"(1ms) 、然后在更新 LUT 并以重复模式运行时查看输出。  它们应该会看到2ms 脉冲、每个脉冲之间的低电平时间为1ms。  该输出在"曝光"时间内为"高电平"。  如果没有黑时、它将始终处于高电平。

    Fizix