This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLIGHTCRAFTER:DLPLCR9000EVM

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP9000, DLP650LNIR, DLPC900, DLPC910, DLP9000X, DLPLCR65NEVM, DLP5531A-Q1, DLP5531LEQ1EVM, DLPLCRC410EVM, DLP5532-Q1, DLP670S, DLP500YX, DLPC410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1129104/dlplightcrafter-dlplcr9000evm

器件型号:DLPLIGHTCRAFTER

你(们)好

  该 DLPCR9000EVM 评估板目前位于小组中、我将对其进行测试以确认特定特性、以便我们稍后可以使用适用于我们应用的正确模型。 为了更好地了解 DMD、我想询问一些 有关此模块(可能还有 DLP9000芯片)的基本信息:

从101文档中可以看到、如果我使用全局复位、将会有一个复位周期、在此期间、芯片上的所有微镜都将变为新状态。 那么、在哪里可以找到 DLP9000芯片的此参数呢? 我在规格表中只看到2.5us 的"交叉"时间、但我想这不是实际的复位时间? 此外、在复位期间、是否所有微镜同时改变状态、或者实际上是 以"滚动快门方式"完成的、因此一些微镜首先改变、而其他微镜随后改变?

2.当我在 GUI 中使用“动态模式”模式时,它一直提醒我黑暗时间应该超过105us --那么这个黑暗时间到底是什么? 是时候加载 CMOS 单元加载复位周期了吗? 哦、还有一个相关的问题:这个芯片的 LVDS 是32位的、就像101文档中的一样(所以更新一行需要80个时钟脉冲)?

3.是否可以只加载和更新每个块中的芯片子集? 我还记得 Fizix 曾经告诉我 DLP650LNIR 可以执行此 Load4操作、从而有效地缩短负载时间(我只需要在一个块中的多个行上加载相同的模式)、只是想知道 DLP9000芯片是否可以实现这一点? 甚至可以通过 GUI 实现?

最后一个问题:我想知道是否可以在 DLP 芯片上获得更大的闪存? DLPCR9000EVM 似乎能够存储多达400个二进制图形、但我们可能需要多达1600个图形。

谢谢、

 沈玉杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:玉杰

    欢迎访问 TI E2E 论坛、感谢您关注 DLP 技术!

    我们的一位专家将很快与您联系。

    谢谢、
    Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,玉杰,

    显然,这一职位最初分配不当。  我将帮助您进行查询。

    您提到的最初101文档是在一段时间前(由我编写)编写的。  我们现在有许多具有各种像素设计的 DMD。  DLPC900控制器的运行方式也与4100控制器稍有不同。

    您有以下问题:

    从101文档中可以看到、如果我使用全局复位、将会有一个复位周期、在此期间、芯片上的所有微镜都将变为新状态。 那么、在哪里可以找到 DLP9000芯片的此参数呢? 我在规格表中只看到2.5us 的"交叉"时间、但我想这不是实际的复位时间? 此外、在复位期间、是否所有微镜同时改变状态、或者实际上是 以"滚动快门方式"完成的、因此一些微镜首先改变、而其他微镜随后改变?

    DLPC900仅包含"全局"复位。  2.5us 是指镜片改变状态(打开->关闭或关闭->打开)以到达另一侧所需的"穿越"时间。  还有一些稳定时间、但控制器会处理此问题。  该 DMD 在 DMD 内部具有"复位"(镜片时钟脉冲)电路、因此复位块会非常小地交错以降低功耗。  这种情况的持续时间非常短,而且仍然是有效的全球性的。

    2.当我在 GUI 中使用“动态模式”模式时,它一直提醒我黑暗时间应该超过105us --那么这个黑暗时间到底是什么? 是时候加载 CMOS 单元加载复位周期了吗? 哦、还有一个相关的问题:这个芯片的 LVDS 是32位的、就像101文档中的一样(所以更新一行需要80个时钟脉冲)?

    此 DMD 阵列的基本加载和复位时间为105us。  要在图形动态模式中定义"暗"时间、它必须加载0、这就是为什么它必须为105us 或更长的原因。   

    关于 LVDS 接口、该 DMD 具有64位接口、行周期为20个时钟长(40个时钟边沿)。

    3.是否可以只加载和更新每个块中的芯片子集? 我还记得 Fizix 曾经告诉我 DLP650LNIR 可以执行此 Load4操作、从而有效地缩短负载时间(我只需要在一个块中的多个行上加载相同的模式)、只是想知道 DLP9000芯片是否可以实现这一点? 甚至可以通过 GUI 实现?

    负载4不适用于 DLPC900/DLP9000芯片组。  它可通过 DLPC910/DLP9000X 芯片组实现。  DLPC910还支持随机行寻址。

      DLPC900/DLP9000芯片组允许您设置活动块。  它们必须在单个连续块范围内-即您可以设置起始块和结束块。  这在 GUI 中的图形模式/图形设置窗口下进行控制。

    最后一个问题:我想知道是否可以在 DLP 芯片上获得更大的闪存? DLPCR9000EVM 似乎能够存储多达400个二进制图形、但我们可能需要多达1600个图形。

    较新的 EVM 引脚(当它们可用时)上会有更大的闪存、并且可以容纳更多的图形。  但是、一次只能将400个1位图形加载到 DLPC900 DDR 图形缓冲器存储器中。  这是控制器、而不是闪存的限制。

    如果将多组400个1位图像加载到闪存中、要切换到另400个1位图形、需要停止序列并从闪存加载接下来的400个1位图形、然后开始运行序列。  这比通过 USB 接口加载图形要快得多、但不是连续的。  一秒钟左右。

    另一种方法是设计一个前端、将图形实时打包到视频流中、并使用视频图形模式"连续"显示图形。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Fizix

     很高兴听到您的声音、感谢您的回复! 从这个意义上讲、我们目前拥有的评估板可能无法达到我们所需的工作条件。 我们以为我们可以使用高速光电二极管自行测试复位时间、稍后我可以在获得一些结果后进行更新。 我还想询问一些其他问题、希望您不介意切换到其他模块和芯片组:

    我还记得在我们讨论的另一个主题中有关 DLP650LNIR、如果我使用 Load4仅更新每个块8行、我可以有效地达到~40kHz 更新速率。 只需确认我需要实现此目标的实际硬件是  DLPLCR65NEVM 和 DLPLCRC410EVM?此外 、使用此评估板、我还可以将多少个1位图像加载到闪存中? 我是否应该等待较新版本的 EVM 能够容纳更多图形(如果是、未来的发展方向如何)?

    我们还考虑使用 DLP5531A-Q1等汽车级芯片、因为它们具有菱形像素布局、因此光学设计对我们来说会更简单。 在数据表中,我只看到 高达10kHz 的刷新率--这是否意味着1位模式更新速率为10kHz? 我是否还可以对每个块执行几行的 Load4来将其提升到25kHz 以上? 评估模块  DLP5531LEQ1EVM 似乎是为某些投影应用而设计的、但我想知道我是否可以将其用作像 lightcrafter 模块这样的空间光调制器?

    谢谢、

     玉杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yugie,

    您问:

    我还记得在我们讨论的另一个主题中有关 DLP650LNIR、如果我使用 Load4仅更新每个块8行、我可以有效地达到~40kHz 更新速率。 只需确认我需要实现此目标的实际硬件是  DLPLCR65NEVM 和 DLPLCRC410EVM?此外 、使用此评估板、我还可以将多少个1位图像加载到闪存中? 我是否应该等待较新版本的 EVM 能够容纳更多图形(如果是、未来的发展方向如何)?

    这是与 DLPC900 EVM 的主要区别。  DLPC410EVM 上没有本机存储器。  板上有一个 SODIMM 内存插槽。  但是、您需要自行对 APPS_FPGA 进行编程、以获得存储器接口并管理存储器中的图形和图形数据。  此外、还可以设置 EXP 接口来传输图形、或者您可以通过 USB 将图形预加载到您设计的存储器接口中、尽管它不是 USB 3.0

    正确的方法是、对于 DLP650LNIR、DLPLCR65NEVM 是与 DLPLCRC410EVM 匹配的正确 DMD 板。

    我们还考虑使用 DLP5531A-Q1等汽车级芯片、因为它们具有菱形像素布局、因此光学设计对我们来说会更简单。 在数据表中,我只看到 高达10kHz 的刷新率--这是否意味着1位模式更新速率为10kHz? 我是否还可以对每个块执行几行的 Load4来将其提升到25kHz 以上? 评估模块  DLP5531LEQ1EVM 似乎是为某些投影应用而设计的、但我想知道我是否可以将其用作像 lightcrafter 模块这样的空间光调制器?

    我必须让一个更熟悉汽车芯片组的团队来回答这个问题。  我会通知他们。  我认为汽车芯片组不支持负载4功能。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Fizix

     谢谢。 那么、我是否正确理解了需要在 DLPC410EVM 上安装一些存储器(如 PC 上的 RAM)来保持图形? 我想获得一个兼容的存储器板来保持1600个图形相对容易吗? 但是、内存板和 DMD 芯片之间的数据传输也不会成为刷新率的瓶颈、对吧?

     我将等待您的同事回复有关汽车芯片的问题。 我想我不一定需要使用 Load4、而只是对   每个块中的8行地址进行随机行访问。 如果该频率超过25kHz、则对我们来说是可行的。

    谢谢、

     玉杰  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还考虑使用 DLP5531A-Q1等汽车级芯片、因为它们具有菱形像素布局、因此光学设计对我们来说会更简单。 在数据表中,我只看到 高达10kHz 的刷新率--这是否意味着1位模式更新速率为10kHz? 我是否还可以对每个块执行几行的 Load4来将其提升到25kHz 以上? 评估模块  DLP5531LEQ1EVM 似乎是为某些投影应用而设计的、但我想知道我是否可以将其用作像 lightcrafter 这样的空间光调制器。

     

    YUJIE、目前用于 DLP5531A-Q1的 EVM 旨在为汽车前照灯应用提供支持、并使用正常的"视频"类型处理。   没有定义用于直接支持高刷新率的模式。  单色输入的工作频率限制为~600Hz。  但是、哪种类型的应用适合 DLP5531A-Q1类型的 DMD?  您是否需要 NIR 窗口涂层?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yugie,

    您问:

    我想获得一个兼容的存储器板来保持1600个图形相对容易吗?

    这是正确的、但请注意、这是一个有点旧的存储器、可能会更贵一些。  我们拥有 ViALUX、Wintech 和 DLI 等设计合作伙伴、他们的模块已经具有存储器、并拥有自己的专有软件来实现这一目标。  我不知道它们是否可以支持部分负载、但您可能需要查看它们。

    但是、内存板和 DMD 芯片之间的数据传输也不会成为刷新率的瓶颈、对吧?

    如果正确实现了存储器控制器、则该条件为真。  请注意、TI 没有任何有关如何执行此操作的示例、具体由您的 FPGA 编程合作伙伴决定。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jason

     感谢您的回复。 是的、最好使用 NIR 涂层窗口。 我们的应用包括扫描 DMD 上的 NIR 激光点、并将像素用作快速开关。 一些关键规格包括:  

    刷新率高达24kHz。 但请注意,我们只需要离散的行数(每个块大约8行)--所以如果我们可以使用随机行寻址,甚至是 load4模式,我认为应该可以实现。 只是不确定我们是否可以为此芯片组获取评估板。

    2.开关时间短。 也许与 DLP650LNIR 或 DLP9000类似的东西就足够了(我仍需要进行测试)。

    3、我们肯定会有400多种预存储图形(可能多达21、000个1位图形)。 我不确定那里的内存要求。 此外、使用外部闪存会影响图形刷新率吗?

    请告诉我您对此有何看法。 如果 TI 或某些第三方供应商能够帮助我们使用 DLP5532-Q1芯片组来配置这样的电路板、那将会很好。

    谢谢、

     玉杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    玉杰

    感谢您在我们继续评估新的可能组件解决方案时发表的评论。  目前、我们还没有明确的计划来开发具有 NIR 窗口的.55芯片。  老实说、对于任何近期活动、我建议使用 DLP650LNIR 器件和 EVM、尤其是在24kHz 刷新率非常高的情况下。  对于当前形式的.55汽车芯片、有几个新技术点需要开发/认证、因此我们没有明确的计划。  请注意、汽车芯片上有多个设计点可实现汽车所需的长寿命和高工作范围、这些设计点从未开发/测试过、可实现极高的刷新率。  需要重新审查这些变化。  尽管如此、如果您需要的主要优势只是光学设计的紧凑性、那么根据光学器件和 f/#、两个芯片之间的设计和折叠方案可能非常相似。  我还想补充的是、对于 NIR、10.8um 镜片的衍射效率将高于7.6um 镜片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您对此主题有进一步的问题或建议、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jason

     感谢您的确认。 只想了解该芯片的规格:10kHz 刷新率意味着1位图形速率? 或者它实际上代表8位或其他一些颜色模式? 该芯片的电路设计与其他 DMD 芯片完全不同、或者它或多或少地相似、以便加载和复位仍然遵循相同的逻辑、并且可以执行随机行访问等操作(我猜对于当前评估板、 但可能在未来的评估板中?)

    谢谢

     玉杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:玉杰

    首先、10kHz 是单个1位模式。  但是、DLPC230控制器实际上没有使其可用的特性。   10kHz 不仅仅是 DMD 基本速度的注释、而且系统本身只能在8位灰度等"视频"模式下工作。

    这种 DMD 与镜片的构建、开关和控制方式有着根本的不同。  这样做是为了满足汽车应用所需的长寿命和极端温度条件。  因此、根据设计/测试/构建、如果没有额外的研发来证明其他 DMD 芯片中使用的方法、此器件将无法实现高刷新率。  考虑到上述内容、我们将接受此输入并考虑在将来的版本中使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 谢谢 Jason! 我会密切关注未来的发展。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Fizix

     很抱歉再次打扰。 我看到自动 DMD 位于完全不同的线路中、此时对于 SLM 应用而言可能是不可行的。 因此、我想我们将坚持使用现有的芯片组。 关于9000灯车、只需确认几件事情、还想了解一下17度5.4um 芯片组:

    因此 DLPC900不能进行随机行访问、并且在运行模式下可以保留在预存储模式或模式中的最大1位图形数仅为几百个、对吧?

    我在 DLPC900手册中读出的另一件事是、如果触发了图形、则必须在这一个和上一个之间有一个暗帧。 这可以通过软件避免吗?

    3.我最近注意到我们可能也可以使用 DLP550YX 或 DLP670S 芯片、当着陆时、它们的行或列具有倾斜方向(如果我错了、请纠正我的错误)。 但 TI 似乎仅提供 DLPC900作为其控制器。 是否有办法控制它们进行随机行存取、也许还有更多的存储器来存储更多的模式? 我拜访了一些第三方供应商(ViALUX 或 DLI)、他们甚至似乎不支持这些芯片...

    谢谢、

     玉杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,玉杰,

    您问:

    因此 DLPC900不能进行随机行访问、并且在运行模式下可以保留在预存储模式或模式中的最大1位图形数仅为几百个、对吧?

    正确的是、该芯片组中不提供随机行寻址。  控制器 DDR 存储器只能容纳400个1位模式。  闪存可以保持更多、但同样需要短暂停止显示并加载更多内容。  它们可能位于闪存中、加载速度非常快、但会有一个短暂的停止。

    我在 DLPC900手册中读出的另一件事是、如果触发了图形、则必须在这一个和上一个之间有一个暗帧。 这可以通过软件避免吗?

    您能否给我指一下您所参考手册中的部件、以便我可以确保这是正确的?

    3.我最近注意到我们可能也可以使用 DLP550YX 或 DLP670S 芯片、当着陆时、它们的行或列具有倾斜方向(如果我错了、请纠正我的错误)。 但 TI 似乎仅提供 DLPC900作为其控制器。 是否有办法控制它们进行随机行存取、也许还有更多的存储器来存储更多的模式? 我拜访了一些第三方供应商(ViALUX 或 DLI)、他们甚至似乎不支持这些芯片...

    目前、DLPC900是我们为这两个芯片提供的唯一控制器。  它们是相对较新的添加项、因此您可能希望联系他们、看看他们是否正在为他们提供产品。

     Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Fizix

     感谢您的回复。 在您的回答之后、还有几个问题:

    • 正确的是、该芯片组中不提供随机行寻址。 控制器 DDR 存储器只能容纳400个1位模式。 闪存可以保持更多、但同样需要短暂停止显示并加载更多内容。 它们可能位于闪存中、加载速度非常快、但会有一个短暂的停止。

       那么、DLPC900将另外400个图形加载到 DRAM 的停止时间有多长? 对于连接到 DLPCR50XEVM 的当前 DLPCRC900EVM、假设我只需要更新6个块(BTW DLP500YX 有12个块、我对吗?)、总共可以将多少个1位图形作为预存储的图形?

    • 您能否给我指一下您所参考手册中的部件、以便我可以确保这是正确的?

      我正在阅读《双 DLPC900 EVM 用户指南》、并看到第3.6.4.1节。 但是、在重新阅读后、我想在示例中故意留下空白部分。 因此、如果我在没有黑时和触发器输入的情况下运行一系列图形、那么之前的图形将一直保留到触发信号到来、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:玉杰

    Fizix 在即将到来的一周内已不在办公室、因此我将尽力回答您的一些问题。

    因此 DLPC900不能进行随机行访问、并且在运行模式下可以保留在预存储模式或模式中的最大1位图形数仅为几百个、对吧?
    |
    DLPC900/DLP9000只能访问一个连续的图形块、由于控制器设计的原因、在运行模式下可保持图形的最大1位二进制图形数为400。 您还可以在预存储的图形模式下存储400个图形、并在停止第一个图形序列后在两种模式之间切换、然后加载并启动下一个序列。


    我在 DLPC900手册中读出的另一件事是、如果触发了图形、则必须在这一个和上一个之间有一个暗帧。 这可以通过软件避免吗?
    |
    我将向我的团队介绍这一点。 很抱歉耽误你的时间。

    3.我最近注意到我们可能也可以使用 DLP550YX 或 DLP670S 芯片、当着陆时、它们的行或列具有倾斜方向(如果我错了、请纠正我的错误)。 但 TI 似乎仅提供 DLPC900作为其控制器。 是否有办法控制它们进行随机行存取、也许还有更多的存储器来存储更多的模式? 我拜访了一些第三方供应商(ViALUX 或 DLI)、他们甚至似乎不支持这些芯片...
    |
    很抱歉,正如 Fizix 在上面所说的,DLPC900只包含"全局"复位。 这意味着用户选择的块不能单独复位。 应用手册 DLPA008B 第3节介绍了不同的 DMD 操作、前提是您还没有机会查看它们。

    再次引用 Fizix、更新的 EVM 旋转(当它们可用时)将具有更大的闪存、使您能够在预存储的图形模式下存储更多图形。

    感谢您解决问题。 我们将在下一周内为您提供更详细的答案!



    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

     感谢你的帮助。 实际上、您还能回答我在 Fizix 之前的回复后发布的其他问题吗?

    "那么、DLPC900将这个停止时间多久才能从闪存中加载另外400个图形到 DRAM 中? 对于连接到 DLPCR50XEVM 的当前 DLPCRC900EVM、假设我只需要更新6个块(BTW DLP500YX 有12个块、我对吗?)、总共可以将多少个1位图形作为预存储的图形?

    我正在阅读《双 DLPC900 EVM 用户指南》、并看到第3.6.4.1节。 但是、在重新阅读后、我想在示例中故意留下空白部分。 因此、如果我在没有黑时和触发器输入的情况下运行一系列图形、那么之前的图形将一直保留到触发信号出现、对吧?"

     我还想知道新一代 EVM 板何时上市?

    谢谢、

     玉杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

     除了上面的问题、还有另外一件事:我和 Vialux 代表谈过、他们说他们的 V-650LNIR 模块(用于 DLP650LNIR 控制)只能选择连续块作为 AOI (无分区)。 我认为该芯片的控制器可以进行随机行访问、对吧? 只需确认是否可以选择段式为 AOI (即块中只有8行)? 或者可能只是 Vialux 没有实现此功能?

    谢谢、

    玉杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yugie,

    DLPC410 / DLP650LNIR 芯片组支持随机行寻址。  我同意您的看法、似乎他们没有在模块中实现此功能。  只需向他们发送一条消息、要求他们确认这是他们的产品。  他们应该能够回答。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Fizix

     感谢您的确认。 是的、我使用 Vialux 进行了双次检查、很遗憾、他们只能连续更新 AOI。

     您还能评论 DLPC900 EVM 板中从闪存到 RAM 的图形传输速度吗? 因此、芯片中的 RAM 可以容纳400个1位图形、对吧? 那么、如果我想将另外400个新的图形从闪存传输到 RAM、需要多长时间? 在 DMD 与 RAM 中的图形一起运行时、是否也可以更新闪存?

     此外、您是否还期望新一代 EVM 模块何时发布?

    谢谢、

     玉杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    玉杰

    我必须检查从闪存加载的400个图形的实际加载时间。   

    当控制器在 RAM 中运行模式时、不能更新闪存。  这些是专用操作。

    我们希望在今年年底之前推出下一代 EVM 控制器模块、但我们无法保证。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    玉杰

    我对这段时间没有确切的答案、但 通常应该不到两秒钟。  闪存中的图形可以具有不同的压缩级别、因此时间取决于解压缩到控制器的 DDR 存储器中的时间。

    Fizix