请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP650LNIR 主题中讨论的其他器件: DLP2010NIR、 DLPC410、 DLPLCR65NEVM、 DLPLCRC410EVM
您好!
我的客户正在寻找一个结合了 DLP 和激光雷达的室外扫描系统。
~使用近红外(700nm μ m)。
请告诉我们以下内容。
- 是否有适合该系统的最佳 EVM?
- 是否有第三方可以开发此系统?
- 下面有三种类型的近红外线 DMD。 除分辨率外、它们的性能有哪些差异?
- DLP4500NI
- DLP650LNIR
- DLP2010NIR
- DLP650LNIR 的订购和质量为1U、如下所示。 这是错字和1ku 正确吗?
此致、
Sasaki