This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP650LNIR:用于评估 DLP 和激光雷达的 EVM

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP650LNIR, DLP2010NIR, DLPC410, DLPLCR65NEVM, DLPLCRC410EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1158867/dlp650lnir-evm-for-evaluating-dlp-and-lidar

器件型号:DLP650LNIR
主题中讨论的其他器件: DLP2010NIRDLPC410DLPLCR65NEVMDLPLCRC410EVM

您好!

我的客户正在寻找一个结合了 DLP 和激光雷达的室外扫描系统。
~使用近红外(700nm μ m)。
请告诉我们以下内容。

  • 是否有适合该系统的最佳 EVM?
  • 是否有第三方可以开发此系统?
  • 下面有三种类型的近红外线 DMD。 除分辨率外、它们的性能有哪些差异?
    • DLP4500NI
    • DLP650LNIR
    • DLP2010NIR
  • DLP650LNIR 的订购和质量为1U、如下所示。 这是错字和1ku 正确吗?

此致、
Sasaki