This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3436:FPGA 上的 LVDS 接口

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3436

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/970747/dlpc3436-lvds-interface-on-fpga

器件型号:DLPC3436

FPGA 需要两个 LVDS 来连接 DLPC3460、然后将 Sub-LVDS 信号输出到 DMD。

LVDS 的每个通道都在 FPGA 前面、需要多少频率?

2. Sub-LVDS 的输出频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、

    欢迎访问 E2E 论坛、感谢您关注我们的 DLP 技术。

    根据 DLPC3436数据表(请参阅第6.16节)、输出端(右侧)上的高速 DMD 时钟频率额定值为600MHz。

    同时、FPGA 的输入时序被设计成与 DLPC3436 (具有155 MHz 的最大像素时钟)的输入时序相匹配。 60Hz 时支持的最大分辨率为1920x1080。

    但愿这对您有所帮助。
    此致、

    Philippe Dollo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Philippe