请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPC3436 FPGA 需要两个 LVDS 来连接 DLPC3460、然后将 Sub-LVDS 信号输出到 DMD。
LVDS 的每个通道都在 FPGA 前面、需要多少频率?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Josh、
欢迎访问 E2E 论坛、感谢您关注我们的 DLP 技术。
根据 DLPC3436数据表(请参阅第6.16节)、输出端(右侧)上的高速 DMD 时钟频率额定值为600MHz。
同时、FPGA 的输入时序被设计成与 DLPC3436 (具有155 MHz 的最大像素时钟)的输入时序相匹配。 60Hz 时支持的最大分辨率为1920x1080。
但愿这对您有所帮助。
此致、
Philippe Dollo