This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC6540:仅具有双通道 VX1输入的 DLPC6540

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC6540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/985557/dlpc6540-dlpc6540-with-only-2-lane-vx1-input

器件型号:DLPC6540

您好!

DLPC6540需要8通道 VX1, 如果仅提供2通道 VX1,会发生什么情况?

分辨率和颜色深度可能会受到影响

如果投影仪与屏幕之间的距离固定,且具有4K 视频输入(8通道 VX1),则屏幕尺寸为100英寸,将视频输入降低至1080p (2通道 VX1)是否会减小屏幕尺寸?

 

 

谢谢你。

Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christina、

    我需要验证该芯片组是否支持双通道 VX1。 我或团队中的其他人应在下周早些时候回复。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    Philippe Dollo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christiana、

    [引用 userid="72804" URL"~/support/dlp/f/dlp-products-forum/985557/dlpc6540-dlpc6540-with-only-2-lane-vx1-input ]DLPC6540需要8通道 VX1, 如果只提供2通道 VX1,会发生什么情况?

    它仍然可以工作、控制器具有用于配置 Vx1接口的命令接口、并且支持所有通道宽度配置。 简而言之、您应该能够在两个通道上传输数据时显示1080p。

    [报价 userid="72804" URL"~/support/dlp/f/dlp-products-forum/985557/dlpc6540-dlpc6540-with-only-2-lane-vx1-input "]分辨率和色深可能会受到影响[/quot]

    不,不是。

    [引用 userid="72804" URL"~/support/dlp/f/dlp-products-forum/985557/dlpc6540-dlpc6540-with-only-2-lane-vx1-input ]如果投影仪与屏幕之间的距离固定,且具有4K 视频输入(8通道 VX1),屏幕尺寸为100英寸,则将视频输入降低到1080p (2通道 VX1)会减小屏幕尺寸吗?

    尺寸不会减小、即使1080p 也能以相同的100英寸分辨率显示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanjeev、  

    非常感谢您的回答。  

    我也可以在下面与您联系吗?

    1. 我们是否有任何支持高达1080p 分辨率并附带 DSI 接口的解决方案?
    2. 了解 DLPC6540支持高达4K 的超高清。 如果输入仅为1080p、输出是否会自动升级为4K?

     

     谢谢、

    Christina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christiana、

    1. DLPC6540没有 DSI 接口。 您可能希望了解 DLPC349 .47 1080p 芯片组、此芯片组具有 DSI 接口。

    2.控制器具有配置选项,您可以决定将其缩放到4K 或在屏幕上显示1080p。 在默认控制器配置中、标量将开始生效、以获得1080p 以上的分辨率。  

    此致、

    Sanjeev