https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/997252/dlpa2000-standby-mode
器件型号:DLPA2000主题中讨论的其他部件:DLP3010、 、DLPC3433
您好专家、
我的器件包括 DLPC3433、DLPA2000和 DLP3010。 我们有自己的板来驱动 DLP 显示。
DLP 中有4种模式。 它们分别为关闭、待机、活动1和活动2。 目前、我们从活动2进入活动1以进入节能模式。 我是否可以知道我们是否可以从活动2进入待机模式(将 DMD_EN 设置为0)? 如果是、如何操作? 如何重新进入 Active 2、它需要花费多少时间? 或者,如果用户不需要在 AR 设备的显示屏上显示任何内容,并且需要花费多少时间才能进入 Active 2,您也可以建议节能。
BR、
将会