This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPA2000:待机模式

Guru**** 2576455 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3010, DLPA2000, DLPC3433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/997252/dlpa2000-standby-mode

器件型号:DLPA2000
主题中讨论的其他部件:DLP3010、DLPC3433

您好专家、

我的器件包括 DLPC3433、DLPA2000和 DLP3010。 我们有自己的板来驱动 DLP 显示。  

DLP 中有4种模式。 它们分别为关闭、待机、活动1和活动2。 目前、我们从活动2进入活动1以进入节能模式。 我是否可以知道我们是否可以从活动2进入待机模式(将 DMD_EN 设置为0)?  如果是、如何操作? 如何重新进入 Active 2、它需要花费多少时间? 或者,如果用户不需要在 AR 设备的显示屏上显示任何内容,并且需要花费多少时间才能进入 Active 2,您也可以建议节能。

BR、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将、

    您能描述一下您提到"活动1"和"活动2"模式时所说的内容吗? 如果可能、请参阅文档中针对上下文提及这些操作模式的部分。

    此致、

    Philippe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe、

    请参阅 DLPA2000规范或下图中的第27-28页。

    待机:DMD 稳压器和 LED 电源(VLED)关闭、但 IC 确实对 SPI 做出响应。 PROJ_ON 已为高电平后、只要 PROJ_ON 设置为高电平或使用 SPI 接口将 DMD_EN (1)位设置为0、器件就会进入待机模式。 当检测到故障条件时、该器件还会进入待机模式(2)。 (请参阅保护电路)。

    ACTIVE1: 启用 DMD 电源、但禁用 LED 电源(VLED)。 PROJ_ON 引脚必须为高电平、DMD_EN 位必须设置为1、并且 VLED_EN (3)位设置为0。

    ACTIVE2:启用 DMD 电源和 LED 电源。 PROJ_ON 引脚必须为高电平、并且 DMD_EN 和 VLED_EN 位都必须设置为1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将、

    感谢您的详细说明。 DLPA2000上的这些模式在适当时由 DLPC3433控制器自动启用。 具体而言、DLPA2000不能由除 DLPC3433之外的任何其他器件进行通信。  

    话虽如此、似乎您正在尝试在系统上设置省电功能。 您能进一步详细说明您的要求吗? 您可以通过 DLPC3433更轻松地实现所需功能。

    此致、

    Philippe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe、

    我们正在使用的器件可能是 AR 或 Mr. 当用户只是听音乐时、用户可能希望让显示器在省电模式下工作。 但是、当他突然处于危险状态时、它必须立即在显示屏上显示警告。 这一概念是否有好的方法?

    BR、

    Wilbur。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wilbur、

    您可以采用几个选项来提供此类节能模式。 首先、我建议查看 DLPC3433编程人员指南 :https://www.ti.com/lit/ug/dlpu020d/dlpu020d.pdf

    参考上述编程人员指南、您可以使用一些命令:

    >使用 RGB LED 启用(0x52)和 RGB LED 电流(0x54)、您可以只使用照明器设置来调暗 LED 或完全禁用 LED。

    >使用镜像锁定命令(0x3A)、您可以停止 DMD、以便没有镜像活动。

    >使用幕布启用(0x16)可以强制屏幕输出为黑色实线字段

    您希望达到哪种功率目标?

    此致、

    Philippe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe、

    去年、我为节能模式设计了 RGB LED 禁用。 电源装订器的成本约为0.5W、可确保 DLPC3433正常工作并立即作出响应。 今年、我们的电源团队要求尽可能降低功耗。  

    根据您的建议、我仍有一些问题。  

    1.在程序员指南中看不到镜像锁定命令的说明。 您能提供更多信息吗?

    2.如果设置后视镜锁、我们可以节省多少电力?

    3.如果设置幕布启用,我们可以节省多少电力?

    4.如果我同时设置镜像锁定和幕布启用、我们可以节省多少电力?

    BR、

    Wilbur。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wilbur、

    遗憾的是、我没有针对这些功能的具体省电估计。 但是、我们在此系统上提供了一些可选的节能功能、您可以根据自己的要求尝试使用这些功能。

    您希望分别使用 DLP 控制器、DMD 和 LED 照明实现哪些电源目标? 该团队可以评估您的要求、以确定我们是否可以提供具有节能功能的固件、从而帮助您实现目标。

    此致、
    Philippe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe、

    我们针对整个器件(包括 XR1 CPU 和其他器件)的功率目标为50mW、响应时间短。  

    到目前为止、另一个 AR 结构的 uOLED 可在每眼低于15mW 的待机模式下工作。 而且、从待机模式的启用时间大约为150ms。

    我在 LED 全部关闭时根据规格检查了每个眼图的功耗。

    DLPA3433功耗:219mW (=1.1*169mA+13*1.8mA+3.3*1mA+3.3*2mA)

    DMD 功耗:162mW (=97.2mW+20mW+15mW+6mW+24mW)

    LED 功耗:0mW (LED 关闭)

    DLPA2000:(219mW+162mW)/85%电源效率=448mW

    它远离我们的功率目标。 请帮助评估我们的要求。

    BR、

    Wilbur。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wilbur、

    感谢您提供此信息。 感谢您的耐心等待。 我们将研究我们提供的节能选项、并在几天内发布。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    是否有任何节能更新?

    BR、

    Wilbur。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilbur、  

    该团队将在本周结束前返回与您的节能查询相关的更新。 提前感谢您的耐心等待。  

    此致、

    梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wilbur、

    感谢您的耐心等待。 我想让这次讨论离线进行、以便进一步帮助您。 请您在 E2E 上接受我的朋友申请、并在完成同样的操作后向我发送一封邮件。

    此致、

    Philippe