Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01226, DLPC3439
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPDLCR4710EVM-G2 主题中讨论的其他器件:DLP4711、 TIDA-01226、 DLPC3439
尊敬的 TI:
我制作了一个新的 PCBA 来连接 DMD (DLP4711)、并使用 DLP 系统对其进行了测试、但一半的镜片似乎无法正常工作。 有 问题的镜像数组坐标为(0、0)到(959、1079)。
作为试用检查、我将其替换为 TI 4710EVM 中的 PCBA。
在这种情况下、DMD 的镜片都可以正确显示。
我已经检查了 PCBA 引脚连接、它们都是正确的。 因此、我怀疑 问题的根本原因是 PCBA 布局模式的差异。
我想比较这些布局文件以找出差异、但我无法在存储与4710EVM 相关的所有技术文档的网页 TIDA-01226中找到 PCBA 的布局文件。 是否很难共享 布局文件?
PCBA 的 P/N 编号为 00.LH901G001 REV.B
其名称是 FLA7 (LH90)闪存板。
我期待得到一个好的答复。
此致、
隐藏