This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR4710EVM-G2:FLA7 (LH90)闪存板#39;s 布局

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01226, DLPC3439

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/994213/dlpdlcr4710evm-g2-fla7-lh90-flash-board-s-layout

器件型号:DLPDLCR4710EVM-G2
主题中讨论的其他器件:DLP4711TIDA-01226DLPC3439

尊敬的 TI:

我制作了一个新的 PCBA 来连接 DMD (DLP4711)、并使用 DLP 系统对其进行了测试、但一半的镜片似乎无法正常工作。 有 问题的镜像数组坐标为(0、0)到(959、1079)。  
作为试用检查、我将其替换为 TI 4710EVM 中的 PCBA。  
在这种情况下、DMD 的镜片都可以正确显示。  
我已经检查了 PCBA 引脚连接、它们都是正确的。 因此、我怀疑   问题的根本原因是 PCBA 布局模式的差异。  
我想比较这些布局文件以找出差异、但我无法在存储与4710EVM 相关的所有技术文档的网页 TIDA-01226中找到 PCBA 的布局文件。 是否很难共享 布局文件?  
PCBA 的 P/N 编号为 00.LH901G001 REV.B  
其名称是 FLA7 (LH90)闪存板。  
我期待得到一个好的答复。  
此致、  
隐藏
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    hide-san、

    DLPC3439 (和 DLPC3440)芯片组都有一对两个控制器、它们并行写入 DMD。 一个控制器写入 DMD 的左半部分、一个控制器写入右半部分。

    您能否确认您正在使用 正确的闪存二进制映像对系统上的两个 EEPROM 进行编程? 每个控制器都有自己的 EEPROM 来连接和获取二进制代码。 您是否在向每个 EEPROM 写入不同的闪存二进制映像?

    此致、

    Philippe Dollo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe、

    感谢你的答复。  
    从那时起  、通过一些调试工作、我发现 DMD 存在一些引脚分配问题。 我的意思是、事实上、原理图有连接缺陷。  抱歉教您错误的 东西。
    主器件侧通道分配为选项1、但从器件侧分配为选项2。  
    因此、我通过焊接工作将从器件侧信号线重新连接到 DMD 作为选项1、并将 FW 中的引脚映射选项从2更新为1。  
    在这些权变措施之后、DMD 中所有的米勒器件开始正常工作。
    同样、很抱歉让你花时间。  
    此致、  
    隐藏